Schmalz

Kolonlu model pergel vinçler

Kolona monteli bir döner pergel vincin merkezi bileşeni, bir pergel kolunun bağlı olduğu bir kaide üzerine monte edilmiş olan kolondur. Bu, bir döner vincin dönüş açısının genellikle sınırlı olduğu ve durağa ulaşıldıktan sonra hareket yönünün tersine çevrilmesi gerektiği anlamına gelir.

Schmalz'ın kolona monteli döner pergel vinçleri, neredeyse tüm manuel taşıma uygulamalarında sizi destekler. Vakumlu kaldırıcılarımızla birlikte rakipsiz bir takım oluştururlar.

İrtibat kişinizi bulun

Hareket Kolaylığı ve Ergonomi

VacuMaster tipi vakumlu kaldırma cihazlarımızdan biri veya Jumbo vakumlu kaldırıcılarımızdan biri ile birlikte, Schmalz'ın kolona monte döner pergel vinçleri bağlantıya hazır komple sistemler oluşturur. Bu şekilde, vinçlerimiz çok çeşitli manuel taşıma süreçlerini destekler. Yüksek esneklikleri, onları çok çeşitli uygulamalar için en uygun yardımcı haline getirir.

Schmalz sütun montajlı döner pergel vinçler, gerekli yük kapasitesine bağlı olarak alüminyum veya çelik vinç rayları ile donatılmıştır. Alüminyumdan yapılmış vinç rayları 650 kg'a kadar yükler için kullanılır ve olağanüstü hareket kolaylığı ve maksimum ergonomi ile etkileyicidir. Bu, ağır yüklerin bile güvenli bir şekilde ve sağlığı tehlikeye atmadan taşınabilmesini sağlar. Eğer 1,2 tona kadar daha büyük yükler taşınacaksa, Schmalz sütun montajlı döner pergel vinçler çelik vinç rayları ile donatılmıştır. Ergonomiyi daha da artırmak için vinç hareketlerini elektrikli tahriklerle desteklemek de mümkündür.

Schmalz'ın vinçleri isteğe bağlı olarak SCH zincirli caraskal, rope balansör, rope balansör veya kaldırma tertibatlı zincirli vinç ile donatılabilir - örneğin vakumlu kaldırıcılarımızdan biri ile. Standart olarak, sütuna monteli döner pergel vinçlerimiz 270°'lik bir dönüş açısına sahiptir, ancak bu açı optimum SWBG dönüş açısı sınırlayıcısı ile gerektiği şekilde azaltılabilir.

Maksimum Esneklik İçin Kapsamlı Aksesuarlar

Schmalz'ın vinçleri, geniş aksesuar yelpazesi sayesinde elle taşıma alanındaki neredeyse tüm görevler için de hazırlanabilir.

Aksesuar yelpazesinin en önemli özelliği, kolona monte edilmiş döner pergel vincin bir forklift veya kaldırma aracı kullanılarak hızlı ve kolay bir şekilde hareket ettirilmesini sağlayan GP mobil taban plakasıdır.

Mafsallı, teleskopik veya özellikle düz pergellere sahip özel vinçler, sütun pergel vinçlerimizin çok yönlülüğünü göstermektedir. Özel çözümler yelpazesi, patlamaya karşı korumalı alanlarda çalışma gereksinimlerini karşılayan bir dikme pergel vinç ile tamamlanmaktadır.

Ürünler

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git