Schmalz

Potence pivotante sur colonne

Le composant au centre d’une potence pivotante sur colonne est la colonne fixée sur un socle, à laquelle est fixé un bras de potence. Cela signifie que la limitation de l’angle de pivotement d’une potence pivotante sur colonne est générale et que le sens de déplacement doit faire l’objet d’une inversion une fois la butée atteinte.

Les potences pivotantes sur colonne de Schmalz vous accompagnent dans presque toutes les applications de manutention manuelle. Associées à nos systèmes de manutention par le vide, elles forment une équipe imbattable.

Trouvez votre contact

Aisance de mouvement et ergonomie

Associées à l'un de nos appareils de levage par le vide de type VacuMaster ou à l'un de nos élévateurs à tubes à vide Jumbo, les potences pivotantes sur colonne de Schmalz constituent des systèmes complets prêts à être raccordés. Nos potences fournissent ainsi un soutien pour un large éventail de processus de manipulation manuelle. Leur grande flexibilité en fait l'outil idéal pour une grande variété d'applications.

Les potences pivotantes sur colonne de Schmalz sont équipées de rails de levage en aluminium ou en acier, en fonction de l’exigence en matière de capacité de charge. Les rails de levage en aluminium sont utilisés pour des charges allant jusqu’à 650 kg et se distinguent par leur grande souplesse de mouvement et leur ergonomie optimale. Cela assure que même les charges lourdes peuvent être déplacées de manière fiable et sans risque pour la santé. Si des charges plus importantes, allant jusqu’à 1,2 tonne, doivent être manipulées, les potences pivotantes sur colonne de Schmalz sont équipées de flèches en acier. Pour améliorer encore l’ergonomie, il est également possible d’assister les mouvements de la potence à l’aide d’actionneurs électriques.

Les grues Schmalz peuvent être équipées en option d’un palan à chaîne SCH, d’un palan à câble, d’un équilibreur à cable ou d’un palan à chaîne avec appareil de levage – par exemple, avec l’un de nos systèmes de manutention par le vide. De série, nos potences pivotantes montées sur colonne conservent un angle de pivotement de 270°, qui peut toutefois être réduit selon les exigences grâce à la limitation de l’angle de pivotement SWBG optimal.

Une large gamme d'accessoires pour une flexibilité maximale

Grâce à une vaste gamme d'accessoires, les grues Schmalz peuvent également être adaptées à pratiquement toutes les tâches dans le domaine de la manipulation manuelle.

Le point fort de la gamme d’accessoires est l’embase mobile GP, qui permet de déplacer rapidement et facilement la potence pivotante sur colonne à l’aide d’un chariot élévateur à fourche ou d’un transpalette.

Des grues spéciales dotées de flèches articulées, télescopiques ou particulièrement plates illustrent la polyvalence de nos grues à flèche sur colonne. La gamme de solutions spéciales est complétée par une grue à flèche sur colonne répondant aux exigences de fonctionnement dans des zones protégées contre les explosions.

Produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier