Schmalz

Elektrostatik deşarj (ESD)

ESD (elektrostatik deşarj (ESD)), farklı elektrik potansiyellerine sahip nesneler arasındaki yükün aniden eşitlenmesini ifade eder.

Elektronik endüstrisinde, iş parçaları sadece imalat ve taşıma süreçleri sırasında mekanik ve termal yüklere değil, aynı zamanda elektrostatik yük riskine de maruz kalmaktadır. Bu durum birkaç bin voltluk gerilimleri yapabilme potansiyeline sahiptir. Bunlar kontrolsüz bir şekilde deşarj olabilmek ve komponentler ve parçaları tehlikeye atabilmek.

Elektrostatik deşarjların nedenleri

Elektrostatik yük sürtünme, temas ve routing işlemlerinden kaynaklanır. Plastik, tekstil veya metal gibi malzemeler, dokunulduğunda veya yaklaşıldığında aniden deşarj olan elektrik yüklerini depolar. En küçük gerilimler bile hassas bileşenleri yapabileceğinden, bu işlem özellikle elektronik endüstrisinde kritik öneme sahiptir.

Bunun sonucunda elektriksel, elektronik ve optoelektronik komponentlerde genellikle geri dönüşü olmayan hasarlar meydana gelir. Metal-oksit yarı iletken alan etkili transistörler (MOSFET'ler) veya yalıtımlı kolon bipolar transistörler (IGBT'ler) gibi komponentlerle donatılmış baskılı devre kartları (PCB'ler) özellikle hassastır. Yarı iletken endüstrisinde ve elektronik imalatında kullanılan IC çipleri (entegre devreler) ve alt tabakalar da risk altındadır. Potansiyellerin hızlı bir şekilde eşitlenmesi, monte edilmiş devre kartlarında ve hassas bileşenlerinde onarılamaz arızaları yapabilen yüksek elektriksel gerilimlere neden olur.

ESD koruması temelleri

Malzemelerin elektriksel iletkenliği

Elektronik bileşenleri ESD hasarından etkili bir şekilde korumak için, örneğin taşıma sırasında, kullanılan malzemelerin elektriksel iletkenliği merkezi bir rol oynar. Bu malzemeler iş parçası ile doğrudan temas halinde olduklarından, elektrostatik yüklerin kontrollü ve hasarsız bir şekilde deşarj olabilmesini emin olmak zorundadırlar.

Elektriksel iletkenlik, bir malzemesinin özgül direnci aracılığıyla yükleri güvenli bir şekilde deşarj etme yeteneğini tanımlar. Direnç değerine bağlı olarak bu, iletken malzemelerde olduğu gibi ya çok hızlı bir şekilde ya da dağıtıcı malzemelerde olduğu gibi gecikmeli ve kontrollü bir şekilde gerçekleşir. Burada belirleyici faktör her zaman, yüklerin hangi hızda ve ne şekilde güvenli bir şekilde deşarj edileceğini belirleyen özgül dirençtir.

ESD korumasında direnç aralıkları

Malzeme sınıfına bağlı olarak, farklı spesifik direnç aralıkları vardır:

  • İletken plastikler tipik olarak 103ila 105Ωarasındadır ve yüklerin çok hızlı bir şekilde deşarj olmasını sağlar.
  • Dissipatif malzemeler 106ila 109Ωaralığındadır ve kontrollü, hasarsız bir deşarj emin olmakta. Schmalz tarafından kullanılan NBR-ESD ve HT1-ESD malzemeleri tam olarak bu aralıkta yer alır ve böylece iş parçası üzerinde güvenli voltaj dağılımı emin olmakta.
  • Antistatik malzemeler1010 ila1012 Ω arasında önemli ölçüde daha yüksek değerlergösterir ve yükü güçlü bir şekilde dağıtmadan öncelikle yük birikimine karşı çalışır.

İletkenlik için test yöntemi

"Noktadan toprağa" ölçümü, spesifik direnci hesaba katarak deşarj kapasitesini doğrulamanın özel bir yoludur. Bu ölçüme dayanarak, tüm sistemlerin direncinin hangi aralıkta yatay olduğunu belirlemek mümkündür. Özel direnç ölçerler yardımıyla, bir ölçüm noktası (1) ve sistemlerin bir topraklama noktası (toprak potansiyeli) (2) arasındaki deşarj direnci yapılabilir.

Web Semineri: Hassas Elektronik Komponentler için Doğru Vantuz Malzemesi

Zorluklardan pratik çözümlere:

Bu kayıtlı web seminerinde, standart vantuzların hassas elektronik komponentleri taşıyarken neden hızla sınırlarına ulaştığını ve hepsinden önemlisi bu zorlukların üstesinden nasıl gelebileceğinizi öğreneceksiniz.

Doğru malzemeleri ve vantuzları seçmeye yönelik pratik kontrol listemizin yardımıyla, özel uygulamanız için somut rehberlik elde edeceksiniz.

WEBİNARI ŞİMDİ İZLEYİN - %100 ÜCRETSİZ VE TAMAMEN ESNEK

  • Zaman sınırı olmadan mevcut - size ne zaman uygunsa o zaman izleyin
  • Doğrudan sizin için en önemli bölümlere geçin
  • Tüm içerik kalıcı olarak mevcuttur
Web seminerini şimdi izleyin!

ESD koruması sembolü

Uygun malzemeler, daha iyi hizalama için genellikle ESD koruması sembolü ile işaretlenir. Bu sembol, bir ürünün ESD koruması için uygun olduğunu ve diğer bileşenleri elektrostatik deşarj (ESD)'den güvenilir bir şekilde koruduğunu gösterir.

Elektrostatik Korumalı Alan (EPA)

ESD korumasının sadece malzeme düzeyinde ve test prosedürlerinde emin olmasını değil, aynı zamanda pratik çalışma ortamında da tutarlı bir şekilde uygulanmasını emin olmak için, koordineli önlemlerle açıkça tanımlanmış alan gereklilikleri vardır.

Bir ESD koruması bölgesi veya kısaca "EPA" (Elektrostatik Korumalı Alan), tüm malzemelerin, aletlerin ve iş teçhizatının elektriksel olarak dağıtıcı olacak şekilde dizayn edildiği özel bir çalışma aralığıdır. Buna dağıtıcı zeminler, topraklama sistemleri, ESD uyumlu giysiler ve ambalajlama dahildir. Amaç, elektrostatik yükleri kontrollü bir şekilde önlemek ve deşarj etmektir, böylece baskılı devre kartları, yarı iletkenler veya optoelektronik bileşenler gibi hassas bileşenler güvenilir bir şekilde korunur.

Endüstriler ve üretimde ESD koruması

Elektronik endüstrisinde ESD koruması çok önemlidir. MOSFET'ler ve IGBT'ler gibi bileşenler içeren hassas PCB'ler elektrostatik deşarj karşı oldukça hassastır ve tüm taşıma prosedürleri boyunca güvenilir koruma gerektirir.

Sıkça Sorulan Sorular

ESD koruması nasıl çalışır?

ESD koruması, elektrostatik yükleri önleyerek ya da uygun malzemeler ve topraklama sistemlerleri kullanarak kontrollü bir şekilde deşarj ederek çalışır. Kullanılan malzemelerin elektriksel iletkenliği, elektronik komponentlerin ESD hasarından etkili bir şekilde korunmasında merkezi bir rol oynar.

ESD koruması neden önemlidir?

ESD koruması önemlidir çünkü sadece birkaç yüz voltluk gerilimler elektronik bileşenlere zarar vermek için yapabilmek için yeterli olabilir. ESD önlemleri alınmazsa, ürünün durması, kalite sorunları ve şikayetler nedeniyle yüksek maliyetler oluşması riski vardır. Komponentler ESD uyumlu malzemeler ve koruma bölgeleri ile güvenilir bir şekilde korunur.

ESD koruması ne zaman ihtiyaç duyarsınız?

Yarı iletkenler, baskılı devre kartları veya sensörler gibi hassas elektronik bileşenlerin işlendiği, taşındığı veya depolandığı her yerde ESD koruması gereklidir. Özellikle elektronik imalatında, laboratuvarlarda ve otomatik üretim süreçlerinde kontrolsüz deşarjların neden olduğu hasarı önler.

ESD-capable ne anlama geliyor?

ESD özellikli, elektrostatik yükleri kontrol ve hasarsız bir şekilde deşarj edebilme kabiliyetine sahip malzemeler veya ürünler ifade eder. Bu, hassas elektronik bileşenleri hasara karşı güvenilir bir şekilde korur.

ESD ambalajlama nedir?

ESD ambalajlama, elektronik bileşenleri nakliye ve taşıma sırasında elektrostatik deşarj (ESD) ve rulman sırasında korur. Yükleri kontrol ile deşarj eden ve aynı zamanda hassas bileşenleri dışında elektriksel alanlardan koruyan iletken veya dağıtıcı malzemelerden oluşur.

ESD malzemesini nasıl test edersiniz?

ESD malzeme noktadan toprağa ölçümler kullanılarak test edilir. Bu, yüzeydeki tanımlı bir nokta ile toprak arasındaki elektriksel direncinin ölçülmesini içerir. Bu, yüklerin standartlara uygun olarak güvenli ve düzgün bir şekilde deşarj edilip edilmediğini belirler.

ESD koruması için temel standartlar nelerdir?

Merkezi standart, elektrostatik koruma alanlarındaki (EPA) malzemeler, işyerleri ve süreçler için gereklilikleri belirleyen IEC/DIN EN 61340-5-1'dir. Test prosedürleri ve belirli uygulamalar için ek gereklilikleri belirten tamamlayıcı standartlar da vardır.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git