Schmalz

Filtreler ve Konnektörler için Seçim Yardımı

Hortumlarda Akış Direncine Genel Bakış

Dağıtım hortumlarının boyutlandırılmasına yardımcı olur:
Örnek: İç çapı D = 32 mm olan bir hortum, iç çapı 6 mm olan 32 hortumla veya iç çapı 16 mm olan 4 hortumla aynı iç akış hızına sahiptir.

Hortum Seçimi İçin Kontrol Listesi

Kriter/Materyal

PVC

PU

PE

PA

Yağa karşı direnç

İyi

Mükemmel

İyi

Çok iyi

Yakıtlara ve doğal gaza karşı direnç

Orta

Çok iyi

Orta

İyi

Hava koşullarına karşı direnç

Orta

Mükemmel

Orta

Orta

Düşük sıcaklıklarda davranış

20°C'de donar

35° bis'de sert bir plastiğe benzer
-40°C, ancak gevrekleşme yok

50°C'de donar

40°C'de donar

Yüksek sıcaklıklarda davranış

70°C'ye uzun süre dayanır

Uzun süreler boyunca 80°C'ye, kısa süreler boyunca 100°'ye kadar dayanır

70°C'ye uzun süre dayanır

85°C'ye uzun süre dayanır

Dinamik stres direnci

Çekilebilir mukavemet: iyi; Sünek verim: çok iyi, statik kurulum için uygun

Çekme mukavemeti: mükemmel Sünek verim: mükemmel Çok yüksek elastikiyet, mükemmel sızıntı direnci, bu nedenle çekilebilir kablo kurulumları için uygundur

Çekilebilir mukavemet: çok iyi; Sünek verim: çok iyi, statik kurulumlar için uygun

Çekme dayanımı: çok iyi; Sünek verim: iyi, statik kurulum için uygun

Aşınmaya karşı direnç

İyi

Mükemmel

İyi

İyi

Filtre Seçimi İçin Kontrol Listesi

Gerekli minimum nominal akış hızı nedir?

Teknik verilerdeki notlara bakın.

Herhangi bir boyut kısıtlaması var mı?

Tasarım verilerindeki notlara bakın.

Bakım güvence altına alındı mı?

Planlama ve tasarım kolay bakıma izin vermelidir.

Bağlantı Elemanlarının Seçimi İçin Kontrol Listesi

Hangi çap gereklidir?

"Hortumlarda Akış Direncine Genel Bakış" tasarım şemasına bakın

Hortumlar ne kadar uzun?

Hortum önerileri 2 m hortum uzunluğuna dayanmaktadır. Daha uzun hortumlar için daha büyük çaplar kullanılmalıdır.

Hangi hortum malzemesi gereklidir?

Malzeme notlarına bakın. Çekme kablosu kurulumlarında poliüretan hortumların kullanılmasını tavsiye ederiz.

Uygulama için en iyi hortum bağlantıları nelerdir?

Dinamik uygulamalar için her zaman rakor somunları veya hortum kelepçeleri ile sabitlenmiş rakorlar kullanmalısınız.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.