Schmalz

Clamping • Wood • Wooden boards

Vacuum blocks for Italian manufacturers for the clamping and processing of various wooden workpieces

In CNC machining centers from the SCM Group, solid wood has to be clamped using a vacuum such that it can be processed for the manufacture of door or window frames.

The Schmalz vacuum blocks VC-S achieve enormous holding forces and extremely high dimensional accuracy.

Company Kopf, with headquarters in Lahr, Germany, is a carpentry workshop that specializes in interior construction. The company has 5 employees with 1.5-shift operation. Kopf uses a CNC machining center from Morbidelli to produce door and window frames from solid wood. This machine is equipped with the new VC-S series of vacuum blocks from Schmalz. The VC-S hose-free vacuum clamping system was specially designed for CNC machining centers from the SCM Group. The vacuum blocks are mechanically prefastened on the bracket to secure them against slipping when workpieces are placed upon them. A vacuum clamps both the workpiece and the vacuum block securely and precisely in place. The vacuum blocks VC-S can withstand high lateral forces.

The vacuum blocks’ high holding forces ensure the highest level of precision throughout the entire production process.

The vacuum blocks are equipped with an elastomer suction plate. The workpieces are placed on the suction plate and affixed securely in place. If the suction plate of the vacuum block becomes damaged, it can be replaced with a new suction plate quickly and easily. This fast, easy and cost-effective replacement of the suction plate ensures maximum flexibility and minimizes set-up times for the CNC machining center.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.