Schmalz

Clamping • Wood • Wooden boards

Podciśnieniowe systemy mocujące: Bloki próżniowe do mocowania i obróbki elementów drewnianych

W centrach obróbczych CNC Grupy SCM lite drewno ma być mocowane za pomocą podciśnienia, aby można je było przetworzyć na ramy drzwiowe lub okienne. Do produkcji ram drzwiowych i okiennych z litego drewna firmy wykorzystują centrum obróbcze CNC firmy Morbidelli. Maszyna ta jest wyposażona w nową serię bloków podciśnieniowych VC-S firmy Schmalz.

Bezrurowy próżniowy system mocowania VC-S został opracowany specjalnie dla centrów obróbczych CNC Grupy SCM. Bloki próżniowe są mechanicznie zamocowane na konsoli, co zapobiega ich przemieszczaniu się podczas umieszczania elementu roboczego. Zarówno element roboczy, jak i blok ssący są bezpiecznie i precyzyjnie mocowane za pomocą podciśnienia. Bloki ssące VC-S wytrzymują duże siły poprzeczne. Dzięki dużym siłom trzymania bloki ssące zapewniają najwyższą dokładność podczas całego procesu produkcyjnego.

Bloki ssące są wyposażone w płytę ssącą wykonaną z elastomeru. Przedmioty obrabiane są umieszczane na płycie ssącej i bezpiecznie mocowane. Jeżeli płyta ssąca bloku podciśnieniowego ulegnie uszkodzeniu, można ją szybko i łatwo wymienić na nową płytę ssącą. Szybka, prosta i ekonomiczna wymiana płyty ssącej zapewnia maksymalną elastyczność i minimalizuje czas przezbrajania centrum obróbczego CNC.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.