Schmalz

Clamping • Wood • Wooden boards

진공 클램핑 시스템: 다양한 목재 공작물을 클램핑 및 처리하기 위한 이탈리아 제조업체용 진공 블록

단단한 나무는 진공의 도움으로 SCM 그룹의 CNC 머시닝 센터에 고정되어 문이나 창틀로 가공될 수 있습니다. 단단한 나무 문과 창틀을 만들기 위해 회사는 Morbidelli의 CNC 머시닝 센터를 사용합니다. 이 기계에는 새로운 Schmalz VC-S 진공 블록 시리즈가 장착되어 있습니다.

호스가 필요 없는 진공 클램핑 시스템 VC-S는 SCM 그룹의 CNC 머시닝 센터용으로 특별히 개발되었습니다. 진공 블록은 기계적으로 콘솔에 미리 고정되어 작업물이 배치될 때 변위로부터 고정됩니다. 워크와 진공 블록 모두 진공에 의해 안전하고 정밀하게 클램프됩니다. VC-S 진공 블록은 높은 횡력을 견딥니다. 진공 블록의 높은 유지력으로 인해 전체 제조 공정에서 최고 수준의 정확도를 나타냅니다.

진공 블록에는 엘라스토머 흡입판이 장착되어 있습니다. 작업물은 석션 플레이트에 놓고 단단히 고정됩니다. 진공 블록의 석션 플레이트가 손상된 경우 새 석션 플레이트로 빠르고 쉽게 교체할 수 있습니다. 빠르고 쉽고 비용 효율적인 석션 플레이트 교체 덕분에 최대 유연성이 달성되고 CNC 머시닝 센터의 설정 시간이 최소화됩니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.