Schmalz

Clamping • Wood • Wooden beams

다양한 공작물의 수동 클램핑 및 처리를 위한 진공 클램핑 시스템 멀티 클램프 석션 플레이트

작업장이나 건설 현장에서 처리할 공작물은 수동 처리를 위해 진공을 사용하여 고정해야 합니다. 슈말츠는 이를 위해 멀티 클램프 진공 클램핑 시스템을 개발했습니다.

멀티 클램프 석션 플레이트 진공 클램핑 시스템은 작업장이나 건설 현장에서 사용하도록 설계되었습니다. 클램핑 시스템을 사용하면 수동 처리를 위해 공작물이 고정됩니다. 클램핑 시스템 자체는 진공을 사용하여 거의 모든 평평한 표면에 고정할 수 있으며 나사를 사용하여 기계적으로 고정할 수도 있습니다.

작업물을 석션 플레이트에 올려 놓은 후 발생하는 진공에 의해 고정되어 가공 중 미끄러짐에 대해 효과적이고 부드럽게 고정됩니다. 석션 플레이트의 유연한 씰링 코드를 사용하면 개별 클램핑 표면을 생성할 수 있으므로 석션 플레이트는 중소 크기의 공작물에 이상적인 클램핑 도구가 됩니다.

VC-M-SP 석션 플레이트의 비용 효율적인 버전에는 통합 진공 발생기가 있으므로 작동을 위해 기존 압축 공기 네트워크에 연결하기만 하면 됩니다. 압축 공기 네트워크를 사용할 수 없는 경우 VC-M-SPV 버전을 전기 진공 펌프와 함께 사용할 수 있습니다. 추가적인 유연성을 얻기 위해 Multi-Clamp 석션 플레이트를 Multi-Base 회전 스위블 장치와 결합할 수도 있습니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.