Schmalz

Bridager • Bois • Poutres de bois • Systèmes de bridage par le vide

Système de bridage par le vide à plaque à ventouses Multi-Clamp pour le bridage et l'usinage manuels des pièces les plus diverses

Des pièces à usiner doivent être fixées à l'aide du vide dans des ateliers ou sur des chantiers afin de les usiner manuellement. C'est pourquoi Schmalz a développé le système de bridage par le vide Muti-clamp.

Le système de bridage par le vide doté d'une plaque à ventouses Multi-Clamp est conçu pour être utilisé dans les ateliers ou sur les chantiers. Les pièces sont fixées à l'aide du système de bridage pour être ensuite usinées manuellement. Le système de bridage peut être fixé sur presque toutes les surfaces planes à l'aide du vide ou de façon mécanique à l'aide de vis. Après avoir été déposée sur la plaque d'aspiration, la pièce est fixée à l'aide du vide, qui la bloque délicatement et de façon efficace pour éviter qu'elle ne glisse lors de l'usinage. Le cordon d'étanchéité flexible de la plaque d'aspiration permet de créer des surfaces de bridage individuelles, faisant ainsi de la plaque d'aspiration l'outil de bridage idéal pour les pièces de petite ou moyenne taille

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier