Schmalz

Clamping • Wood • Wooden beams

Vacuum clamping system Multi-Clamp Suction-Plate for the manual clamping and processing of a wide range of workpieces

In workshops or on construction sites, workpieces which are to be processed have to be fastened for manual processing using a vacuum. Schmalz has developed the vacuum clamping system Multi-Clamp especially for this purpose.

The vacuum clamping system Multi-Clamp Suction-Plate is designed for use in workshops or construction sites. This clamping system is used for fastening workpieces for manual processing. The clamping system itself can be fastened to nearly any even surface using vacuum suction or can be mechanically attached using screws.

After the workpiece is placed on the suction plate, it is fastened in place by the vacuum, which effectively secures it against slipping during processing without damaging the workpiece. The flexible sealing cable of the suction plate enables the creation of individual clamping areas, making the suction plate an ideal clamping tool for small to medium-sized workpieces.

The cost-effective VC-M-SP version of the suction plate is equipped with an integrated vacuum function. Operation of the suction-plate requires only a connection to an existing compressed air supply. If no compressed air supply is available, the VC-M-SPV version can be used in conjunction with an electrical vacuum pump. For additional flexibility, the Multi-Clamp suction plate can also be combined with the Multi-Base turn/swivel fixture.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.