Schmalz

Clamping • Wood • Wooden beams

Vacuüm-opspansysteem Multi-Clamp zuignap voor manueel opspannen en bewerken van vele verschillende werkstukken

In werkplaatsen of op bouwterreinen moeten de te bewerken werkstukken met behulp van vacuüm worden gefixeerd voor handmatige bewerking. Schmalz heeft hiervoor het vacuüm-opspansysteem Multi-Clamp ontwikkeld.

Het vacuüm-opspansysteem Multi-Clamp zuigplaat is ontworpen voor gebruik in werkplaatsen of op bouwplaatsen. Het klemsysteem wordt gebruikt om werkstukken vast te zetten voor handmatige bewerking. Het klemsysteem zelf kan op vrijwel elk vlak oppervlak worden bevestigd door middel van een vacuüm, maar het kan ook mechanisch worden vastgezet met schroeven.

Nadat het werkstuk op de zuigplaat is geplaatst, wordt het op zijn plaats gehouden door het gegenereerde vacuüm en zo doeltreffend en voorzichtig beveiligd tegen wegglijden tijdens de bewerking. Het flexibele afdichtingskoord van de zuignap maakt het mogelijk individuele klemvlakken te creëren, waardoor de zuignap het ideale klemgereedschap is voor kleine tot middelgrote werkstukken.

De goedkope versie van de aanzuigplaat VC-M-SP heeft een geïntegreerde vacuümgenerator en heeft dus voor zijn werking alleen een aansluiting op een bestaand persluchtnet nodig. Indien geen persluchtnet beschikbaar is, kan de VC-M-SPV versie worden gebruikt in combinatie met een elektrische vacuümpomp. Voor nog meer flexibiliteit kan de Multi-Clamp-zuigplaat ook worden gecombineerd met de Multi-Base-draai-zwenkinrichting.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.