Schmalz

Fingergreifer mGrip: flexibel, hygienisch, prozesssicher

Im Hygienic Design konstruiert, erfüllt der neue Fingergreifer mGrip von Schmalz höchste Reinheitsstandards. Dank der einzigartigen Geometrie nimmt er empfindliche Produkte wie Gemüse oder Backwaren präzise und schonend auf. Damit automatisieren Lebensmittelhersteller ihre Handhabungsaufgaben prozesssicher.

Der Fingergreifer mGrip im Hygienic Design lässt sich ohne Demontage reinigen (CIP).

Empfindliche Oberflächen, mal weich und mal zerbrechlich, eher kugelförmig oder flach – Lebensmittel sind vielgestaltig und damit herausfordernd für automatisierte Lösungen. Nur eines haben sie gemein: Die Handhabung muss absolut hygienisch und damit sicher möglich sein. Mit dem Fingergreifer mGrip und dessen vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten bietet Schmalz stets die passende Lösung. Dank zirkular oder parallel angeordneter Fingermodule ist ein starkes Zangengreifen einfach realisierbar.

Im Gegensatz zu mechanischen Systemen handhabt der pneumatisch gesteuerte mGrip auch empfindliche Produkte äußerst sensibel. So lassen sich beispielsweise Backwaren, Obst und Gemüse beschädigungsfrei in Trays setzen oder zur Qualitätskontrolle entnehmen. Durch die vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten nimmt der Greifer Lebensmittel mit abweichenden Formen und Ausprägungen wie Hähnchenschlegel sicher auf. Aber auch jenseits der Nahrungsmittelbranche profitieren Unternehmen, die etwa Netze oder Beutel voller Kleinteile aufnehmen wollen. Damit ist schnelles Picking rund um die Uhr realisierbar, ohne Personal für die Kommissionierung vorhalten zu müssen.

Vorzügliche Prozessstabilität

Das geschlossene System gewährleistet maximale Prozesssicherheit. Außerdem erfüllt der neue Fingergreifer höchste Hygienestandards. Er lässt sich einfach von außen reinigen und erfüllt die Vorgaben von CIP (Cleaning in Place) und COP (Cleaning out of Place). Schmalz verzichtet bei der Konstruktion auf zusätzliche Antriebe, der Pneumatikkreis ist geschlossen. Durch dieses Hygienic Design ist das Risiko einer Kontamination minimal. Die leichte Bauweise prädestiniert mGrip für den Einsatz an Cobots und anderen Leichtbaurobotern.

Dank des modularen Aufbaus mit mehreren Fingergrößen sowie variablen Positionen, Öffnungswinkeln und Kräften passt sich der Greifer unkompliziert an jede Aufgabe an. Unternehmen erhalten damit maximale Flexibilität bei der Handhabung unterschiedlicher Lebensmittel – insbesondere für den Einsatz in Hochgeschwindigkeitsprozessen. Sie können dadurch ihr Personal effizienter einsetzen, da monotone Tätigkeiten automatisiert erfolgen. Damit sparen sie Kosten und verbessern Effizienz sowie Qualität der Anwendung.

Öffnungswinkel, Greifkraft und Fingerpositionen sind variabel einstellbar.

Selbst Hochgeschwindigkeitsprozesse sind für den Fingergreifer mGrip kein Problem.

Dank der Automatisierung sparen Unternehmen Personal und verbessern die Produkthygiene.

Pressekontakt

Für Rückfragen steht Ihnen das Schmalz Presseteam gerne zur Verfügung.

schmalz@schmalz.at

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb