Schmalz

Minikompaktterminal SCTMi: Ein echtes Leichtgewicht

Kurze Taktzeiten, geringer Platzbedarf, einfache Installation – die Anforderungen an die Vakuumtechnik sind klar definiert. Die neuen Minikompaktterminals SCTMi von Schmalz erfüllen die Bedürfnisse der Betreiber und bieten darüber hinaus eine hohe Flexibilität.

Je nach gewählter Variante steuern die Kompaktterminals zwei bis 16 separate Vakuum-Kreise.

Schmalz hat seine Kompaktterminals noch kleiner und leichter gemacht. Das neue Modell SCTMi spart im Vergleich zum großen Bruder rund ein Drittel Gewicht ein und benötigt nur noch etwa die Hälfte des Footprints – das prädestiniert es für den Einsatz direkt am Greifer oder auf einer bewegten Achse. Kurze Evakuierungszeiten und ein geringer Energieverbrauch erlauben einen flexiblen Einsatz in unterschiedlichen Maschinentypen.

Die Kompaktterminals steuern bis zu 16 separate Vakuum-Kreise, wobei nicht belegte Plätze durch Blindstopfen verschlossen werden. Diese Skalierbarkeit verschafft den Nutzerinnen und Nutzern bei sich ändernden Anforderungen eine große Flexibilität, da sie die Ejektorscheiben in Minutenschnelle tauschen oder ergänzen können. Die elektrischen und pneumatischen Steueranschlüsse liegen in einer Ebene und sorgen für eine einfache und schnelle Montage sowie eine unkomplizierte Erweiterung. Durch das Baukastenprinzip sind Terminals mit bis zu 16 separaten Vakuum-Kreisen möglich. Der Integrationsaufwand reduziert sich dadurch von 2 Tagen auf nur 4 Stunden. Im Servicefall können die Fachkräfte mit der Schmalz ControlRoom App über die integrierte NFC-Funktionalität auf das Gerät zugreifen und erhalten eine nützliche Fehler- und Maßnahmenbeschreibung.

Herzstück der Einheiten sind Ejektorscheiben auf Basis der Kompaktejektoren SCPM, die mit Düsengrößen von 0,3 bis 1,2 Millimetern verfügbar sind und sehr effizient arbeiten. Sie eignen sich besonders für hochdynamische Pick-and-Place-Anwendungen mit extrem kurzen Zykluszeiten.

Die Mini-Kompaktterminals SCTMi sind Ende 2023 mit IO-Link Kommunikationsschnittstelle verfügbar. In der ersten Jahreshälfte 2024 wird es die Varianten mit Ethernet und als Ventilvariante zum Aufbau verschiedener Vakuum-Kreise mit einer zentralen, externen Vakuum-Erzeugung zu kaufen geben.

Pressekontakt

Für Rückfragen steht Ihnen das Schmalz Presseteam gerne zur Verfügung.

schmalz@schmalz.at

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.