Schmalz

초경량 미니 콤팩트 터미널 SCTMi

짧은 사이클 타임, 우수한 공간 효율성, 간단한 설치 - 진공 기술에 대한 고객의 요구사항은 명확합니다. 슈말츠의 새로운 미니 콤팩트 터미널 SCTMi는 작업자의 요구사항을 충족하고 높은 수준의 유연성을 제공합니다.

콤팩트 터미널 SCTMi는 2개에서 16개 이젝터를 연결하여 진공 회로를 개별 제어할 수 있습니다.

슈말츠는 소형 단자를 더욱 작고 가볍게 만들었습니다. 미니 콤팩트 터미널 SCTMi는 기존 모델에 비해 무게가 약 3분의 1로 줄었고 설치 공간도 기존 제품 대비 절반 정도밖에 차지하지 않아 그리퍼 또는 이동 축에 직접 사용하기에 이상적인 솔루션을 제공합니다. 짧은 배출 시간과 낮은 에너지 소비로 다양한 유형의 장치에서 유연하게 적용할 수 있습니다.

미니 콤팩트 터미널 SCTMi 터미널은 최대 16개의 개별 진공 회로를 제어하며 사용하지 않는 공간은 블라인드 플러그로 차단합니다. 이젝터 디스크를 몇 분 만에 교체하거나 보완할 수 있어 요구 사항 변경에 따라 유연하게 대처할 수 있습니다. 전기 및 공압 제어 연결부가 한 층에 있어 빠르고 쉽게 장착하고 복잡하지 않게 확장할 수 있습니다. 모듈식으로 설계되어 최대 16개의 개별 진공 회로가 있는 단자를 사용할 수 있습니다. 따라서 통합 시간이 2일에서 단 4시간으로 단축됩니다. 서비스가 필요한 경우, 작업자는 NFC 기능을 통해 슈말츠 ControlRoom 앱으로 장치에 액세스하여 결함 및 조치에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 

노즐은 0.3에서 1.2mm까지의 크기로 제공되며 매우 효율적으로 작동하는 SCPM 콤팩트 이젝터 기반의 이젝터 디스크가 있습니다. 사이클 타임이 매우 짧고 역동적인 픽앤플레이스 공정에 적합한 솔루션을 제공합니다. 

2023년 말에는 IO-Link 통신 인터페이스를 갖춘 콤팩트 터미널 SCTMi가 출시될 예정입니다. 2024년 상반기에는 이더넷이 탑재된 버전과 다양한 진공 회로 설계를 위한 외부 진공 발생기 및 밸브 옵션 타입 제품이 출시될 예정입니다.

보도 자료

Schmalz 언론 팀은 귀하가 가질 수 있는 모든 질문에 기꺼이 답변해 드릴 것입니다.

schmalz@schmalz.co.kr

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.