Schmalz

Mini terminal compact SCTMi : Un vrai poids plume

Temps de cycle courts, faible encombrement, installation simple, les exigences en matière de technologie du vide sont clairement définies. Les nouveaux terminaux mini-compacts SCTMi de Schmalz répondent aux besoins des opérateurs et offrent également une grande flexibilité.

Selon la variante choisie, les bornes compactes commandent de deux à seize circuits de réglage du vide distincts.

Schmalz a rendu ses terminaux compacts encore plus petits et plus légers. Le nouveau modèle SCTMi représente environ un tiers du poids de son grand frère et ne nécessite environ que la moitié de la surface nécessaire, ce qui le rend idéal pour une utilisation directement sur le préhenseur ou sur un axe en mouvement. Les temps d'évacuation courts et la faible consommation en énergie permettent une utilisation souple dans différents types de machines.

Les terminaux compacts commandent jusqu'à 16 circuits de vide distincts, les espaces non utilisés étant fermés par des connecteurs aveugles. Cette évolutivité offre aux utilisateurs une grande flexibilité lorsque les exigences changent, puisqu'ils peuvent remplacer ou supplémenter les disques éjecteurs en quelques minutes. Les connexions électriques et de commande pneumatique se trouvent sur un seul niveau et assurent un montage rapide et facile ainsi qu'une extension sans complication. Grâce au principe modulaire, il est possible de réaliser des terminaux comportant jusqu'à 16 circuits de vide distincts. Le temps d'intégration passe ainsi de 2 jours à 4 heures. En cas d'exigence de service, les spécialistes peuvent accéder au dispositif avec l'app Schmalz ControlRoom via la fonctionnalité NFC intégrée et reçoivent une description utile des défauts et des mesures à prendre.

Au cœur de ces unités se trouvent des disques éjecteurs basés sur les éjecteurs compacts SCPM, livrables avec des dimensions d'éjecteurs de 0,3 à 1,2 millimètre et fonctionnant de manière très efficace. Ils sont particulièrement adaptés aux applications de prise et de placement très dynamiques avec des temps de cycle extrêmement courts.

Les mini-bornes compactes SCTMi seront livrables avec une interface de communication IO-Link à la fin de l'année 2023. Au premier semestre 2024, les variantes avec Ethernet et comme variante de vanne pour la construction de divers circuits de vide avec un générateur de vide central et externe seront livrables.

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

schmalz@schmalz.ca

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.