Schmalz

SCTMi mini kompakt terminal: Gerçek bir hafiflik

Kısa çevrim süreleri, az yer gereksinimleri, basit kurulum gibi vakum teknolojisinin ihtiyaçları açıkça tanımlanmıştır. Schmalz'ın yeni SCTMi mini-kompakt terminalleri operatörlerin ihtiyaçlarını karşılamakta ve aynı zamanda yüksek düzeyde esneklik sunmaktadır.

Seçilen varyanta bağlı olarak, kompakt terminaller iki ila 16 ayrı vakum devresini kontrol eder.

Schmalz kompakt terminallerini daha da küçük ve hafif hale getirdi. Yeni SCTMi modeli, büyük kardeşinin ağırlığının yaklaşık üçte biri kadar hafif ve sadece yaklaşık yarısı kadar yer kaplar - bu da onu doğrudan tutucu üzerinde veya hareketli bir eksende kullanım için ideal hale getirir. Kısa vakumlama süreleri ve düşük enerji tüketimi, farklı makine türlerinde esnek kullanıma imkan tanır.

Kompakt terminaller 16 adede kadar ayrı vakum devresini kontrol eder ve kullanılmayan alanlar kör tapalarla kapatılır. Bu ölçeklenebilirlik, itici diskleri birkaç dakika içinde değiştirebildikleri veya tamamlayabildikleri için ihtiyaçlar değiştikçe kullanıcılara büyük esneklik sağlar. Elektrik ve pnömatik kontrol bağlantıları tek bir seviyededir ve hızlı ve kolay montaj ve basit bir  genişletme sağlar. Modüler prensip sayesinde 16 adede kadar ayrı vakum devresine sahip terminal mümkündür. Bu da entegrasyon süresini 2 günden  4 saate indirir. Servis gerektiğinde, uzmanlar entegre NFC işlevi aracılığıyla Schmalz ControlRoom uygulamasıyla cihaza erişebilir ve arızalar ve alınacak önlemler hakkında yönlendirmelere de ulaşabililer.

Ünitelerin kalbinde, 0,3 ila 1,2 milimetre nozul boyutlarında mevcut ve çok verimli çalışan SCPM kompakt ejektörlere dayanan ejektör diskleri bulunmaktadır. Bunlar özellikle son derece kısa döngü sürelerine sahip dinamik Al-Yerleştir  uygulamaları için çok uygundur.

SCTMi mini kompakt terminaller 2023 yılı sonunda IO-Link iletişim arayüzü ile birlikte satışa sunulacaktır. 2024'ün ilk yarısında, Ethernet'li ve merkezi, harici vakum jeneratörlü varyantlar satışa sunulacaktır.

Basın iletişim

Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.

schmalz@schmalz.com.tr

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.