Schmalz

Kompaktowy terminal SCTMi mini: Naprawdę lekki

Krótki czas cyklu, niewielkie zapotrzebowanie na miejsce, prosta instalacja - wymagania stawiane technice podciśnieniowej są jasno określone. Nowe minikompaktowe terminale SCTMi firmy Schmalz spełniają potrzeby operatorów, a także oferują wysoki poziom elastyczności.

W zależności od wybranego wariantu, kompaktowe terminale kontrolują od dwóch do 16 oddzielnych obwodów podciśnienia.

Firma Schmalz uczyniła swoje kompaktowe terminale jeszcze mniejszymi i lżejszymi. Nowy model SCTMi charakteryzuje się mniej więcej o jedną trzecią mniejszą wagą niż jego większy brat i zajmuje tylko o połowę mniej miejsca - dzięki czemu idealnie nadaje się do stosowania bezpośrednio na chwytaku lub na ruchomej osi. Krótki czas ewakuacji i niskie zużycie energii umożliwiają elastyczne zastosowanie w różnych typach maszyn.

Kompaktowe terminale kontrolują do 16 oddzielnych obwodów podciśnienia, a nieużywane przestrzenie są zamykane za pomocą zaślepionych wtyczek. Ta skalowalność zapewnia użytkownikom dużą elastyczność w miarę zmiany wymogów, ponieważ mogą oni wymienić lub uzupełnić dyski eżektora w ciągu kilku minut. Elektryczne i pneumatyczne złącza kontrolne znajdują się na jednym poziomie i zapewniają szybki i łatwy montaż oraz nieskomplikowaną rozbudowę. Dzięki zasadzie modułowej możliwe są terminale z maksymalnie 16 separowanymi obwodami podciśnienia. Skraca to czas integracji z 2 dni do zaledwie 4 godzin. W razie wymogu serwisowego specjaliści mają dostęp do urządzenia za pomocą aplikacji Schmalz ControlRoom dzięki zintegrowanej funkcji NFC i otrzymują przydatny opis usterek i środków, które należy podjąć.

Sercem jednostek są dysze wyrzutnika oparte na kompaktowych eżektorach SCPM, które są dostępne z rozmiarami dyszy od 0,3 do 1,2 milimetra i działają bardzo efektywnie. Są one szczególnie odpowiednie do bardzo dynamicznych aplikacji typu pick-and-place o wyjątkowo krótkim czasie cyklu.

Zaciski kompaktowe SCTMi mini będą dostępne z interfejsem komunikacyjnym IO-Link pod koniec 2023 roku. W pierwszej połowie 2024 roku dostępne będą warianty z Ethernetem oraz jako wariant zaworu do projektowania różnych obwodów podciśnienia z centralnym, zewnętrznym generatorem podciśnienia.

Kontakt dla prasy

Zespół prasowy firmy Schmalz z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania.

schmalz@schmalz.pl

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.