Schmalz

Terminal compacta mini SCTMi: Un auténtico peso ligero

Tiempos de ciclo cortos, poca necesidad de espacio, instalación sencilla: las exigencias de la tecnología del vacío están claramente definidas. Las nuevas miniterminales compactas SCTMi de Schmalz satisfacen las necesidades de los operadores y ofrecen además un alto grado de flexibilidad.

En función de la variante seleccionada, las terminales compactas controlan de dos a 16 circuitos de vacío independientes.

Schmalz ha hecho sus terminales compactas aún más pequeñas y ligeros. El nuevo modelo SCTMi ahorra aproximadamente un tercio del peso de su hermano mayor y sólo ocupa la mitad de espacio, por lo que es ideal para el uso directo en la garra o en un eje móvil. Los cortos tiempos de evacuación y el bajo consumo de energía permiten un uso flexible en distintos tipos de máquinas.

Las terminales compactas controlan hasta 16 circuitos de vacío independientes, y los espacios no utilizados se cierran mediante enchufes ciegos. Esta escalabilidad ofrece a los usuarios una gran flexibilidad a medida que cambian las exigencias, ya que pueden sustituir o suplementar los módulos eyectores en cuestión de minutos. Las conexiones eléctricas y neumáticas de control se encuentran en un mismo nivel y garantizan un montaje rápido y sencillo, así como una ampliación sin complicaciones. Gracias al principio modular, son posibles terminales con hasta 16 circuitos de vacío separados. Esto reduce el tiempo de integración de 2 días a sólo 4 horas. Si se requiere servicio técnico, los especialistas pueden acceder al dispositivo con la app ControlRoom de Schmalz a través de la función NFC integrada y recibir una útil descripción de los fallos y las medidas a tomar.

El núcleo de las unidades son los módulos eyectores basados en los eyectores compactos SCPM, que están disponibles con tamaños de tobera de 0,3 a 1,2 milímetros y funcionan de forma muy eficiente. Son especialmente adecuados para aplicaciones de pick-and-place muy dinámicas con tiempos de ciclo extremadamente cortos.

Las mini terminales compactas SCTMi estarán disponibles con una interfaz de comunicación IO-Link a finales de 2023. En el primer semestre de 2024 estarán disponibles para su compra las variantes con Ethernet y como variante de válvula para el diseño de diversos circuitos de vacío con generador de vacío externo central.

Contacto con la prensa

El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.

schmalz@schmalz.es

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.