Schmalz

SCTMi compacte miniterminal: een echte lichtgewicht

Korte cyclustijden, weinig ruimte nodig, eenvoudige installatie - de eisen voor vacuümtechniek zijn duidelijk gedefinieerd. De nieuwe miniterminals SCTMi van Schmalz voldoen aan de behoeften van de operators en bieden een hoge mate van flexibiliteit.

Afhankelijk van de gekozen variant besturen de compacte terminals twee tot zestien afzonderlijke vacuümcircuits.

Schmalz heeft zijn compacte terminals nog kleiner en lichter gemaakt. Het nieuwe SCTMi-model bespaart ongeveer een derde van het eigengewicht van zijn grote broer en neemt maar half zoveel ruimte in beslag - ideaal voor gebruik direct op de grijper of op een bewegende as. Korte evacuatietijden en een laag energieconsumptie maken flexibel gebruik in verschillende typen machines mogelijk.

De compacte terminals besturen tot 16 afzonderlijke vacuümcircuits, waarbij ongebruikte ruimten worden afgesloten door blinde pluggen. Deze schaalbaarheid geeft gebruikers een grote flexibiliteit bij veranderende eisen, omdat ze de ejectordiscs in een handomdraai kunnen vervangen of aanvullen. De elektrische en pneumatische aansluitingen voor de besturing bevinden zich op één niveau en verzekeren een snelle en eenvoudige montage en ongecompliceerde uitbreiding. Dankzij het modulaire principe zijn terminals met maximaal 16 afzonderlijke vacuümcircuits mogelijk. Dit verkort de integratietijd van 2 dagen tot slechts 4 uur. Als er service nodig is, hebben de specialisten met de Schmalz ControlRoom app via de geïntegreerde NFC-functionaliteit toegang tot het apparaat en ontvangen ze een nuttige beschrijving van de storingen en de te nemen maatregelen.

Het hart van de units wordt gevormd door ejectordiscs op basis van de compacte ejectoren SCPM, die leverbaar zijn in groottes van 0,3 tot 1,2 millimeter en zeer efficiënt werken. Ze zijn bijzonder geschikt voor zeer dynamische pick-and-place applicaties met extreem korte cyclustijden.

De compacte SCTMi miniterminals zullen eind 2023 leverbaar zijn met een IO-Link communicatie-interface. In de eerste helft van 2024 zullen de varianten met ethernet en als ventielvariant voor het ontwerp van verschillende vacuümcircuits met een centrale, externe vacuümgenerator leverbaar zijn.

Perscontact

Het Schmalz-persteam beantwoordt graag al uw vragen.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.