Schmalz

Mini terminale compatto SCTMi: Un vero peso leggero

Tempi ciclo brevi, esigenze di spazio ridotte, semplicità di installazione: i requisiti della tecnologia del vuoto sono chiaramente definiti. I nuovi terminali mini-compatti SCTMi di Schmalz soddisfano le esigenze degli operatori e offrono un'elevata flessibilità.

A seconda della variante selezionata, i terminali compatti controllano da due a 16 circuiti di regolazione del vuoto separati.

Schmalz ha reso i suoi terminali compatti ancora più piccoli e leggeri. Il nuovo modello SCTMi risparmia circa un terzo del peso del suo fratello maggiore e necessita di circa la metà dell'ingombro, rendendolo ideale per l'uso direttamente sulla pinza di presa o su un asse mobile. I brevi tempi di evacuazione e il basso consumo di energia consentono un utilizzo flessibile in diversi tipi di macchine.

I terminali compatti controllano fino a 16 circuiti di regolazione del vuoto separati, con spazi inutilizzati chiusi da spine cieche. Questa scalabilità offre agli utenti una grande flessibilità al variare delle esigenze, in quanto è possibile sostituire o integrare i dischi eiettori in pochi minuti. I collegamenti elettrici e pneumatici di controllo sono su un unico livello e garantiscono un montaggio facile e veloce e un'espansione senza complicazioni. Grazie al principio modulare, sono possibili terminali con fino a 16 circuiti di vuoto separati. Questo riduce il tempo di integrazione da 2 giorni a sole 4 ore. In caso di necessità di assistenza, gli specialisti possono accedere al dispositivo con l'app Schmalz ControlRoom tramite la funzione NFC integrata e ricevere una descrizione utile dei guasti e dei dispositivi di misura da adottare.

Il cuore delle unità è costituito dai dischi di espulsione basati sugli eiettori compatti SCPM, disponibili con diametro nominale da 0,3 a 1,2 millimetri e che lavorano in modo molto efficiente. Sono particolarmente adatti per applicazioni pick-and-place altamente dinamiche e con tempi ciclo estremamente ridotti.

I terminali compatti SCTMi mini saranno disponibili con interfaccia di comunicazione IO-Link alla fine del 2023. Nella prima metà del 2024 saranno disponibili per l'acquisto le varianti con Ethernet e come variante a valvola per la progettazione di vari circuiti di vuoto con un generatore di vuoto centrale esterno.

Contatto con la stampa

Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.