Schmalz

Richtig spannend

Um mit CNC-Holz-Bearbeitungsmaschinen von Biesse hervorragende Ergebnisse zu erzielen, ist die sichere Fixierung der Werkstücke auf dem Maschinentisch unerlässlich. Schmalz bietet mit den Blocksaugern VCBL-B eine robuste Alternative zu den Spannmitteln des Erstausrüsters. Die Holzmanufaktur Dittus GmbH setzt die Sauger seit sechs Jahren ein und profitiert von schnell verfügbaren sowie günstigen Ersatzteilen.

Schmalz hat die Blocksauger VCBL-B als Alternative zu den Spannmitteln des Maschinenherstellers Biesse entwickelt.

Der Werkstoff Holz ist ein Multitalent: Er ist in zahlreichen Varianten erhältlich und biologisch abbaubar, lässt sich leicht bearbeiten, gilt als ästhetisch ansprechend und aktuell sehr relevant: Holz bindet als nachwachsender Rohstoff CO2 und wirkt somit der Klimaerwärmung entgegen. Die Holzmanufaktur Dittus GmbH im württembergischen Ammerbuch verarbeitet seit 111 Jahren unterschiedliche Hölzer zu Möbeln und Türen. Einen Schwerpunkt hat der Handwerksbetrieb mit zehn Beschäftigten auf die Ausstattung von Einzelhandelsgeschäften und Arztpraxen gelegt. Die Schreiner geben oberflächenkritischen Teilen wie Arbeitsplatten und Küchenfronten das richtige Finish, bauen Schränke und Tische. Neben gewachsenem Holz kommen dabei auch MDF-, Pressspan- und Multiplex-Platten zum Einsatz.

Wenn es mal Probleme gab, konnten uns die Ansprechpartner von Schmalz immer schnell und unkompliziert weiterhelfen. Und die kurzen Lieferzeiten der Ersatzteile sowie das gute Preis-Leistungs-Verhältnis sind für uns unschlagbare Argumente.
∼ Ralf Gutekunst, Betriebsleiter der Dittus Holzmanufaktur GmbH

Dittus nutzt das CNC-Bearbeitungszentrum Rover C6 von Biesse. Der italienische Hersteller plant, produziert und vertreibt ein Komplettsortiment an Maschinen für Schreinereien und die holzverarbeitende Großindustrie. Mit der Rover können die Fachkräfte Möbel sowie Komponenten von Fenstern und Türen jeder Form, Größe und Dicke problemlos fertigen. Ein Vakuum-Aufspannsystem fixiert die Werkstücke, die Arbeitseinheit kann sich kontinuierlich um 360 Grad auf der vertikalen und horizontalen Achse drehen und dabei auch komplexe Formen erzeugen.

Optimierungspotenzial ausschöpfen

„Mit der Rover sind wir eigentlich zufrieden, aber das Aufspannsystem machte immer wieder Schwierigkeiten“, sagt Ralf Gutekunst, Betriebsleiter der Dittus Holzmanufaktur GmbH. Das Problem: Bei den Blocksaugern von Biesse sitzt die Gummidichtung in einer Nut. Wird diese Fuge beschädigt, reicht es oft nicht aus, die Dichtung zu ersetzen, damit sich das Modul wieder evakuieren lässt. „Wir waren gezwungen, den ganzen Blocksauger auszutauschen. Das verursachte hohe Kosten und war nicht nachhaltig“, bemängelt Ralf Gutekunst. Ein weiterer Kritikpunkt: die Auflage besteht aus hartem Kunststoff und kann empfindliche Oberflächen beschädigen.

Auch die Ersatzteilbeschaffung gestaltete sich schwierig. „Die Lieferzeiten beim Originalhersteller waren besonders über die Sommerzeit viel zu lang. Wir mussten oft drei bis vier Wochen auf die neuen Blocksauger warten. Und manchmal sogar noch länger, weil die Lieferungen nicht immer verlässlich waren“, blickt Gutekunst zurück. Damit hatte der Handwerksbetrieb keine Prozesssicherheit.

Bei Schmalz fand die Schreinerei mit dem Blocksauger VCBL-B die perfekte Alternative. Bei Verschleiß oder Beschädigung der Saugplatte fällt keine teure Wiederbeschaffung eines kompletten Bauteils an. Mit wenigen Handgriffen kann ein Mitarbeiter die defekte Saugplatte entfernen und das neue Element aufziehen. Der Sauger ist danach sofort einsatzbereit. Ein weiterer Vorteil: Die Saugplatte besteht aus weichem Elastomer – das schützt empfindliche Oberflächen.

Tolle Kombination

Schmalz hat die Blocksauger VCBL-B als schlauchloses Vakuum-Aufspannsystem speziell für Konsolentische von Biesse entwickelt. Sie sind mit den Saugern des Erstausrüsters voll kompatibel und lassen sich daher auch im Mischbetrieb nutzen. Die Schreiner können die Saugflächen nach Wunsch ausrichten, indem sie die Blocksauger in beliebiger Richtung mit dem Adapterring in 15-Grad-Schritten in die Standardaufnahmen einsetzen. Das steigert die Flexibilität und verkürzt die Rüstzeit. Spannlaschen am Blocksaugerring und Magnete ermöglichen eine sichere Fixierung in der Saugeraufnahme. Das integrierte Tastventil aktiviert nur Sauger, auf denen ein Werkstück liegt. Nicht benötigte Blocksauger können somit auf dem Maschinentisch verbleiben. Der Taster lässt sich bei Beschädigung ebenfalls leicht ersetzen, auch hierbei ist kein Austausch des kompletten Saugers erforderlich.

Der Grundkörper der Blocksauger besteht aus einem robusten Kunststoff. Schmalz hat die Dichtkanten und Reiboberflächen speziell auf die Holzbearbeitung abgestimmt. Die Sauger übertragen große Horizontalkräfte und sind in den Höhen 29 und 48 Millimeter für 3- und 4-Achs-Maschinen sowie 74 Millimeter für 5-Achs-Maschinen verfügbar. Ihre Höhe ist maßhaltig bis 0,06 Millimeter. Damit sorgen sie für die nötige Präzision im Fertigungsprozess. Saugflächen und Arbeitshöhen entsprechen den Maßen der Sauger von Biesse. Die Störkonturen der VCBL-B-Typen sind nahezu identisch mit denen der Erstausrüstung. Damit können die Holzexperten die bestehende CAM-Software weiterhin nutzen.

Die Holzmanufaktur Dittus setzt jetzt seit sechs Jahren die Blocksauger VCBL-B ein. „Wir sind damit sehr zufrieden“, sagt der Betriebsleiter und lobt besonders den kompetenten Innendienst. „Wenn es mal Probleme gab, konnten uns die Ansprechpartner von Schmalz immer schnell und unkompliziert weiterhelfen. Und die kurzen Lieferzeiten der Ersatzteile sowie das gute Preis-Leistungs-Verhältnis sind für uns unschlagbare Argumente.“

Die Holzmanufaktur Dittus nutzt die Blocksauger VCBL-B seit sechs Jahren und ist sehr zufrieden.

Schmalz bietet für die Maschinen des italienischen Herstellers Biesse ein breites Portfolio an Spannmitteln an.

Pressekontakt

Für Rückfragen steht Ihnen das Schmalz Presseteam gerne zur Verfügung.

schmalz@schmalz.at

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb