Düzgün kelepçeler
Schmalz, makine üreticisi Biesse'nin sıkıştırma ekipmanlarına alternatif olarak VCBL-B vakum bloklarını geliştirdi.
Ahşap çok yetenekli bir malzemedir: çok sayıda çeşidi mevcuttur ve biyolojik olarak parçalanabilir, işlenmesi kolaydır, estetik açıdan hoştur ve şu anda çok günceldir: Yenilenebilir bir hammadde olarak ahşap CO2 'yi bağlar ve böylece küresel ısınmaya karşı koyar. Württemberg, Ammerbuch'taki Holzmanufaktur Dittus GmbH, 111 yıldır farklı ahşap türlerini işleyerek mobilya ve kapılara dönüştürüyor. On çalışanı olan zanaatkar işletmesi, perakende mağazalarının ve doktor muayenehanelerinin çevresine odaklanıyor. Marangozlar, tezgahlar ve mutfak cepheleri gibi yüzey açısından kritik parçalara doğru cilayı veriyor ve dolaplar ve masalar inşa ediyor. Yetiştirilmiş ahşabın yanı sıra MDF, pres tahtası ve çok katlı levhalar da kullanıyorlar.
Ne zaman sorun yaşasak, Schmalz'daki irtibat kişileri bize her zaman hızlı ve kolay bir şekilde yardımcı oldular. Yedek parçaların kısa teslimat süreleri ve iyi fiyat-performans oranı bizim için rakipsiz argümanlardır.∼ Ralf Gutekunst, Dittus Holzmanufaktur GmbH Operasyon Müdürü
Dittus, Biesse'nin Rover C6 CNC işleme merkezini kullanıyor. İtalyan üretici, marangozhaneler ve büyük ölçekli ahşap işleme endüstrisi için eksiksiz bir makine yelpazesi planlıyor, üretiyor ve satıyor. Rover ile kalifiye işçiler her şekil, boyut ve kalınlıktaki pencere ve kapılar için mobilya ve bileşenleri kolayca üretebiliyor. Vakumlu bağlama sistemi iş parçalarını yerine sabitler ve çalışma ünitesi dikey ve yatay eksenlerde sürekli olarak 360 derece dönerek karmaşık şekiller bile oluşturabilir.
Optimizasyon potansiyelinden yararlanın
Dittus Holzmanufaktur GmbH Operasyon Müdürü Ralf Gutekunst, "Aslında Rover'dan memnunduk, ancak sıkıştırma sistemi sorun yaratmaya devam ediyordu" diyor. Sorun şu: Biesse vakum bloklarının kauçuk contası bir yuvaya oturuyor. Bu bağlantı hasar görürse, modülün tekrar tahliye edilebilmesi için sızdırmazlığı değiştirmek genellikle yeterli olmaz. "Vakum bloğunun tamamını değiştirmek zorunda kaldık. Bu da yüksek maliyetlere yol açıyordu ve sürdürülebilir değildi," diye yakınıyor Ralf Gutekunst. Bir başka eleştiri noktası: destek sert plastikten yapılmıştır ve hassas yüzeylere zarar verebilir.
Yedek parça tedariki de zor oldu. "Orijinal üreticinin teslimat süreleri, özellikle yaz aylarında çok uzundu. Yeni vakum blokları için genellikle üç ila dört hafta beklemek zorunda kalıyorduk. Bazen bu süre daha da uzuyordu çünkü teslimatlar her zaman güvenilir değildi," diye hatırlıyor Gutekunst. Bu, zanaat işinin süreç güvenilirliğinin olmadığı anlamına geliyordu.
Schmalz'da doğramacılar VCBL-B vakum bloğu ile mükemmel bir alternatif buldu. Emme plakası aşınmış veya hasar görmüşse, tüm bileşeni büyük bir masrafla değiştirmeye gerek yoktur. Sadece birkaç basit adımda, bir çalışan arızalı emme plakasını çıkarabilir ve yeni elemanı takabilir. Böylece vantuz hemen kullanıma hazır hale gelir. Bir başka avantaj: vantuz plakası hassas yüzeyleri koruyan yumuşak elastomerden yapılmıştır.
Harika kombinasyon
Schmalz, VCBL-B vakum bloğunu özellikle Biesse konsol masaları için hortumsuz bir vakum sıkıştırma sistemi olarak geliştirmiştir. Orijinal ekipman üreticisinin vantuzlarıyla tamamen uyumludurlar ve bu nedenle karma kullanımda da kullanılabilirler. Marangozlar, adaptör halkasını kullanarak vakum bloklarını standart tutuculara herhangi bir yönde 15 derecelik artışlarla yerleştirerek emme alanlarını gerektiği gibi hizalayabilir. Bu, esnekliği artırır ve kurulum süresini kısaltır. Blok vantuz halkası üzerindeki sıkıştırma kulakları ve mıknatıslar, vantuz montajında güvenli sabitleme sağlar. Entegre dokunmatik valf, yalnızca üzerinde iş parçası bulunan vantuzları etkinleştirir. Bu nedenle gerekli olmayan vakum blokları makine tablası üzerinde kalabilir. Düğme de hasar gördüğünde, yine tüm vantuzun değiştirilmesine gerek kalmadan kolayca değiştirilebilir.
Vakum bloklarının ana gövdesi sağlam plastikten yapılmıştır. Schmalz, sızdırmazlık kenarlarını ve sürtünme yüzeylerini ahşap işleme için özel olarak tasarlamıştır. Vantuzlar büyük yatay kuvvetleri iletir ve 3 ve 4 eksenli makineler için 29 ve 48 milimetre ve 5 eksenli makineler için 74 milimetre yüksekliklerde mevcuttur. Yükseklikleri boyutsal olarak 0,06 milimetreye kadar doğrudur. Bu, üretim sürecinde gerekli hassasiyeti sağlar. Emiş alanları ve çalışma yükseklikleri, Biesse vantuzlarının boyutlarına karşılık gelir. VCBL-B tiplerinin müdahale konturları orijinal ekipmanınkilerle neredeyse aynıdır. Bu, ahşap işleme uzmanlarının mevcut CAM yazılımını kullanmaya devam edebileceği anlamına gelir.
Holzmanufaktur Dittus altı yıldır VCBL-B vakum bloklarını kullanıyor. Operasyon müdürü, "Onlardan çok memnunuz" diyor ve özellikle yetkin dahili hizmeti övüyor. "Ne zaman bir sorun olsa, Schmalz'daki irtibat kişileri bize her zaman hızlı ve kolay bir şekilde yardımcı oldular. Yedek parçaların kısa teslimat süreleri ve iyi fiyat-performans oranı bizim için rakipsiz argümanlar."
Holzmanufaktur Dittus, VCBL-B vakum bloklarını altı yıldır kullanıyor ve çok memnun.
Schmalz, İtalyan üretici Biesse'nin makineleri için geniş bir bağlama ekipmanı yelpazesi sunmaktadır.
Basın iletişim
Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.