Schmalz

Fijación correcta

Para ejecutar resultados excelentes con máquinas de mecanizado CNC de Biesse, es imprescindible que las piezas se sujeten de forma segura en la mesa de la máquina. Con las ventosas de bloque VCBL-B, Schmalz ofrece una alternativa robusta a los sistemas de fijación del fabricante de equipos originales. La empresa Holzmanufaktur Dittus GmbH utiliza las ventosas desde hace seis años y se beneficia de piezas de repuesto rápidamente disponibles y económicas.

Schmalz ha desarrollado las ventosas de bloque VCBL-B como alternativa a los sistemas de fijación del fabricante de maquinaria Biesse.

La madera es un material polivalente: está disponible en numerosas variantes y es biodegradable, fácil de trabajar, estéticamente agradable y actualmente muy relevante: Como materia prima renovable, la madera fija el CO2 y contrarresta así el calentamiento global. Holzmanufaktur Dittus GmbH, de Ammerbuch (Wurtemberg), lleva 111 años transformando distintos modelos de madera en muebles y puertas. La empresa artesana, con diez empleados, se dedica a las instalaciones de tiendas y consultas médicas. Los carpinteros dan el acabado adecuado a piezas de superficie crítica, como encimeras y frentes de cocina, y construyen armarios y mesas. Además de madera cultivada, también utilizan tableros MDF, pressboard y placas Multiplex.

En caso de problemas, las personas de contacto de Schmalz siempre han podido ayudarnos de forma rápida y sencilla. Y los breves plazos de entrega de las piezas de repuesto y la buena relación calidad-precio son argumentos insuperables para nosotros.
∼ Ralf Gutekunst, Director de funcionamiento de Dittus Holzmanufaktur GmbH

Dittus utiliza el centro de mecanizado CNC Rover C6 de Biesse. La fabricación italiana planifica, produce y vende una gama completa de máquinas para carpinterías y la industria de la madera a gran escala. Con el Rover, los trabajadores cualificados pueden fabricar fácilmente muebles y componentes para ventanas y puertas de cualquier forma, tamaño y grosor. Un sistema de fijación por vacío fija las piezas en su sitio y la unidad de trabajo puede girar continuamente 360 grados sobre los ejes vertical y horizontal, creando incluso formas complejas.

Aprovechar el potencial de optimización

"La verdad es que estamos satisfechos con el Rover, pero el sistema de fijación seguía dando problemas", afirma Ralf Gutekunst, director de operaciones de Dittus Holzmanufaktur GmbH. El problema: la junta de goma de las ventosas de bloque Biesse se asienta en una ranura. Si esta articulación está dañada, a menudo no basta con sustituir la junta para poder evacuar de nuevo el módulo. "Nos vimos obligados a sustituir toda la ventosa de bloque. Esto suponía unos costes elevados y no era sostenible", se queja Ralf Gutekunst. Otro punto criticable: el soporte es de plástico duro y puede dañar las superficies sensibles.

Las compras de piezas de repuesto también resultaron difíciles. "Los plazos de entrega del fabricante original eran demasiado largos, sobre todo en verano. A menudo teníamos que esperar de tres a cuatro semanas para recibir las nuevas ventosas de bloque. Y a veces incluso más, porque las entregas no siempre eran fiables", recuerda Gutekunst. Esto significaba que el negocio artesanal no tenía fiabilidad de proceso.

En Schmalz, la carpintería ha encontrado la alternativa perfecta con la ventosa de bloque VCBL-B. Si la placa de ventosa está desgastada o dañada, no es necesario sustituir todo el componente con grandes gastos. En pocos pasos, un empleado puede retirar la placa de ventosa defectuosa y colocar el nuevo elemento. De este modo, la ventosa queda inmediatamente lista para su uso. Otra ventaja: la placa de ventosa está fabricada con un suave elastómero que protege las superficies sensibles.

Gran combinación

Schmalz ha desarrollado la ventosa de bloque VCBL-B como sistema de fijación por vacío sin tubo flexible especial para mesas de consola Biesse. Son totalmente compatibles con las ventosas del fabricante de equipos originales y, por tanto, también pueden utilizarse en funcionamiento mixto. Los carpinteros pueden alinear las superficies de ventosa según sus exigencias insertando las ventosas de bloque en los soportes estándar en incrementos de 15 grados en cualquier dirección utilizando el anillo adaptador. Esto aumenta la flexibilidad y acorta el tiempo de equipamiento. Las orejetas de fijación en el anillo de la ventosa de bloque y los imanes permiten una fijación segura en el alojamiento de ventosa. La válvula palpadora integrada sólo activa las ventosas que tienen una pieza sobre ellas. Por tanto, las ventosas de bloque que no sean necesarias pueden permanecer en la mesa de la máquina. Además, el botón se puede sustituir fácilmente si está dañado, también sin tener que cambiar toda la ventosa.

El cuerpo base de las ventosas de bloque es de plástico robusto. Schmalz ha diseñado especialmente los cantos selladores y las superficies de fricción para el mecanizado de madera. Las ventosas transmiten grandes fuerzas horizontales y están disponibles en alturas de 29 y 48 milímetros para máquinas de 3 y 4 ejes y de 74 milímetros para máquinas de 5 ejes. Su altura tiene una precisión dimensional de 0,06 milímetros. Esto garantiza la precisión necesaria en el proceso de producción. Las superficies de ventosa y las alturas de trabajo corresponden a las dimensiones de las ventosas Biesse. Los contornos de interferencia de los modelos VCBL-B son casi idénticos a los del equipamiento original. Esto significa que los expertos en carpintería pueden seguir utilizando el software CAM existente.

Holzmanufaktur Dittus lleva seis años utilizando las ventosas de bloque VCBL-B. "Estamos muy satisfechos con ellas", afirma el director de funcionamiento y elogia especialmente el competente servicio interno. "En caso de problemas, las personas de contacto de Schmalz siempre nos han ayudado de forma rápida y sencilla. Y los cortos plazos de entrega de las piezas de repuesto y la buena relación calidad-precio son argumentos insuperables para nosotros."

Holzmanufaktur Dittus lleva seis años utilizando las ventosas de bloque VCBL-B y está muy satisfecho.

Schmalz ofrece un amplio programa de sistemas de fijación para las máquinas del fabricante italiano Biesse.

Contacto con la prensa

El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta