정밀한 클램핑
슈말츠는 기계 제조업체인 Biesse의 클램핑 장비를 대체하기 위해 VCBL-B 진공 블록을 개발했습니다.
목재는 다양한 변형이 가능하며 생분해성, 작업 용이성, 미적 감각, 친환경성 등 다재다능한 소재입니다: 재생 가능한 원료인 목재는 이산화탄소를 결합하여 지구 온난화에 대응합니다. 뷔르템베르크주 암머부흐에 위치한 Holzmanufaktur Dittus GmbH는 111년 동안 다양한 종류의 목재를 가구와 문으로 가공해 왔습니다. 10명의 직원을 둔 이 전문 회사의 비즈니스는 소매점과 의사들의 수술실 인테리어에 중점을 두고 있습니다. 목수들은 조리대나 주방 전면과 같이 표면이 중요한 부품에 적절한 마감 처리를 하고 캐비닛과 테이블을 제작합니다. 또한, 목수들은 직접 재배한 목재 외에도 MDF, 프레스보드, 멀티플렉스 시트를 사용합니다.
문제가 발생할 때마다 슈말츠의 담당자는 항상 빠르게 대응을 해주었습니다. 또한 스페어 파트의 짧은 배송 시간과 우수한 가격 대비 성능은 우리에게 탁월한 선택이었습니다.∼ 랄프 구테쿤스트, 디투스 홀츠마뉴팩처 GmbH의 운영 관리자
Dittus는 Biesse의 Rover C6 CNC 머시닝 센터를 사용합니다. 이 이탈리아 제조업체는 목공 및 대규모 목공 산업을 위한 모든 종류의 기계를 기획, 생산 및 판매합니다. 숙련된 작업자는 로버를 사용하여 모든 모양, 크기 및 두께의 창문 및 문용 가구와 부품을 쉽게 생산할 수 있습니다. 진공 클램핑 시스템이 작업물을 제자리에 고정하고 작업 유닛이 수직 및 수평 축에서 360도 연속 회전하여 복잡한 모양도 만들 수 있습니다.
최적화 잠재력 활용
"사실 로버에 만족하고 있었지만 클램핑 시스템에서 계속 문제가 발생했습니다."라고 Dittus Holzmanufaktur GmbH의 운영 매니저인 랄프 구테쿤스트는 말합니다. 문제는 Biesse 진공 블록의 고무 씰이 슬롯에 끼워져 있다는 점입니다. 이 조인트가 손상되면 모듈을 다시 배출할 수 있도록 씰을 교체하는 것만으로는 충분하지 않은 경우가 많습니다. "우리는 진공 블록 전체를 교체해야 했습니다. 이로 인해 비용이 많이 들었고 지속 가능하지도 않았습니다."라고 랄프 구테쿤스트는 불평합니다. 또 다른 비판은 지지대가 단단한 플라스틱으로 만들어져 민감한 표면을 손상시킬 수 있다는 점입니다.
스페어 파트를 조달하는 것도 어려웠습니다. "특히 여름철에는 원래 제조업체의 배송 시간이 너무 길었습니다. 새 진공 블록을 받기 위해 3~4주를 기다려야 하는 경우가 많았습니다. 때로는 배송이 항상 신뢰할 수 있는 것은 아니었기 때문에 더 오래 걸리기도 했습니다."라고 구테쿤스트는 회상합니다. 이는 공예품 사업에 공정 신뢰성이 없다는 것을 의미했습니다.
가구 제작 업체는 슈말츠 VCBL-B 진공 블록으로 완벽한 대안을 찾았습니다. 석션 플레이트가 마모되거나 손상된 경우 큰 비용을 들여 전체 부품을 교체할 필요가 없습니다. 직원이 몇 가지 간단한 단계만 거치면 결함이 있는 석션 플레이트를 제거하고 새 부품을 장착하여 바로 사용할 수 있습니다. 또 다른 장점은 부드러운 엘라스토머 소재로 제작되어 표면이 민감한 작업물에 손상이 없도록 보다 안전하게 작업물을 고정할 수 있다는 점입니다.
훌륭한 조합
슈말츠는 Biesse 콘솔 테이블을 위해 특별히 호스가 필요 없는 진공 클램핑 시스템으로 VCBL-B 진공 블록을 개발했습니다. 이 제품은 OEM의 진공 플레이트와 완벽하게 호환되므로 혼합 작업에도 사용할 수 있습니다. 목수는 어댑터 링을 사용하여 표준 홀더에 진공 블록을 원하는 방향으로 15도 단위로 삽입하여 필요에 따라 흡착 영역을 정렬할 수 있습니다. 이를 통해 유연성이 향상되고 설치 시간이 단축됩니다. 블록 석션 플레이트 링의 클램핑 러그와 자석으로 안전하게 고정할 수 있습니다. 내장된 터치 밸브는 작업물이 장착된 석션 플레이트만 활성화합니다. 따라서 필요하지 않은 진공 블록은 기계 테이블에 그대로 둘 수 있습니다. 또한 버튼이 손상된 경우 전체 석션 플레이트를 교체할 필요 없이 쉽게 교체할 수 있습니다.
진공 블록의 본체는 견고한 플라스틱으로 제작되었습니다. 슈말츠는 목공 작업을 위해 씰링 모서리와 마찰 표면을 특별히 설계했습니다. 진공 플레이트는 우수한 횡력을 전달하며, 3축 및 4축 기계의 경우 29mm 및 48mm, 5축 기계의 경우 74mm 높이로 제공됩니다. 높이의 치수 정확도는 0.06밀리미터입니다. 이를 통해 생산 공정에서 필요한 정밀도를 보장합니다. 흡입 영역과 작업 높이는 Biesse 진공 플레이트의 치수와 일치합니다. VCBL-B 타입의 간섭 윤곽은 순정 장비의 윤곽과 거의 동일합니다. 이는 목공 전문가가 기존 CAM 소프트웨어를 계속 사용할 수 있음을 의미합니다.
Holzmanufaktur Dittus는 6년 동안 VCBL-B 진공 블록을 사용해 왔습니다. 운영 관리자는 "매우 만족하고 있습니다."라고 말하며 특히 유능한 내부 서비스를 높이 평가합니다. "문제가 발생할 때마다 슈말츠의 담당자가 항상 빠르고 쉽게 도움을 줄 수 있었습니다. 그리고 스페어 파트의 짧은 배송 시간과 우수한 가성비는 우리에게 탁월한 선택이었습니다."
Holzmanufaktur Dittus는 6년 동안 VCBL-B 진공 블록을 사용해 왔으며 매우 만족하고 있습니다.
슈말츠는 이탈리아 제조업체 Biesse의 기계를 위한 다양한 클램핑 장비를 제공합니다.
보도 자료
Schmalz 언론 팀은 귀하가 가질 수 있는 모든 질문에 기꺼이 답변해 드릴 것입니다.