Bloccaggio corretto dei tenditori
Schmalz ha sviluppato i blocchi di aspirazione VCBL-B come alternativa ai sistemi di bloccaggio del produttore di macchine Biesse.
Il legno è un materiale polivalente: disponibile in numerose varianti, è biodegradabile, facile da lavorare, esteticamente gradevole e attualmente molto attuale: Come materiale rinnovabile, il legno lega la CO2 e quindi contrasta il riscaldamento globale. La Holzmanufaktur Dittus GmbH di Ammerbuch, nel Württemberg, lavora da 111 anni al processo di trasformazione di diversi tipi di legno in mobili e porte. L'azienda artigiana, con dieci dipendenti, si concentra sulla dotazione di impianti per negozi al dettaglio e studi medici. I falegnami danno la giusta finitura a pezzi critici per la superficie, come i piani di lavoro e i frontali delle cucine, e costruiscono armadi e tavoli. Oltre al legno naturale, utilizzano anche pannelli in MDF, pressboard e piastre Multiplex.
In caso di problemi, i referenti di Schmalz sono sempre stati in grado di aiutarci in modo rapido e semplice. E i brevi tempi di consegna dei pezzi di ricambio e il buon rapporto qualità-prezzo sono per noi argomenti imbattibili.∼ Ralf Gutekunst, responsabile del funzionamento di Dittus Holzmanufaktur GmbH
Dittus utilizza il centro di lavorazione CNC Rover C6 (Biesse). La produzione italiana progetta, produce e vende una gamma completa di macchine per i settori della falegnameria e della grande industria del legno. Con la Rover, gli operai specializzati possono produrre facilmente mobili e componenti per finestre e porte di qualsiasi forma, misura e spessore. Un sistema di bloccaggio a vuoto fissa i pezzi in posizione e l'unità di lavoro può ruotare di continuo di 360 gradi sugli assi verticale e orizzontale, creando forme anche complesse.
Sfruttare il potenziale di ottimizzazione
"Siamo soddisfatti della Rover, ma il sistema di bloccaggio continuava a creare problemi", dice Ralf Gutekunst, operatore di Dittus Holzmanufaktur GmbH. Il problema: la guarnizione in gomma dei blocchi di aspirazione Biesse si trova in una scanalatura. Se questo giunto è danneggiato, spesso non è sufficiente sostituire la guarnizione di ricambio per poter nuovamente evacuare il modulo. "Siamo stati costretti a sostituire l'intero blocco di aspirazione. Questo comportava costi elevati e non era sostenibile", lamenta Ralf Gutekunst. Un altro punto critico: il sostegno è fatto di plastica dura e può danneggiare le superfici sensibili.
Anche l'acquisto dei pezzi di ricambio si è rivelato difficile. "I tempi di consegna del produttore originale erano troppo lunghi, soprattutto in estate. Spesso dovevamo aspettare tre o quattro settimane per i nuovi blocchi di aspirazione. E a volte anche di più, perché le consegne non erano sempre affidabili", ricorda Gutekunst. Ciò significava che l'attività artigianale non aveva alcuna affidabilità del processo.
Con il blocco di aspirazione VCBL-B, la falegnameria Schmalz ha trovato l'alternativa perfetta. Se la piastra di aspirazione è usurata o danneggiata, non è necessario sostituire l'intero componente con grandi spese. Con poche semplici operazioni, un dipendente può rimuovere la piastra di aspirazione difettosa e montare il nuovo elemento. La ventosa è subito pronta all'uso. Un altro vantaggio: la piastra di aspirazione è realizzata in morbido elastomero, che protegge le superfici sensibili.
Grande combinazione
La mensola Schmalz ha sviluppato il blocco di aspirazione VCBL-B come sistema di bloccaggio con il vuoto senza tubo flessibile appositamente per i piani di lavoro a barre Biesse. Sono completamente compatibili con le ventose del produttore originale e possono quindi essere utilizzati anche in funzionamento misto. I falegnami possono allineare le superfici ventose secondo le esigenze, inserendo i blocchi di aspirazione nei supporti standard con incrementi di 15 gradi in qualsiasi direzione grazie all'anello adattatore. Questo aumenta la flessibilità e riduce i tempi di equipaggiamento. Le alette di bloccaggio sull'anello della ventosa del blocco e i magneti consentono un fissaggio sicuro agli alloggiamenti ventosa (Innospann). La valvola ad impulsi integrata attiva solo le ventose su cui è presente un pezzo. I blocchi di aspirazione non richiesti possono quindi rimanere sul piano di lavoro della macchina. Inoltre, il pulsante può essere facilmente sostituito in caso di danni, sempre senza dover sostituire l'intera ventosa.
Il corpo base dei blocchi di aspirazione è realizzato in plastica robusta. Schmalz ha progettato in modo speciale i bordi di tenuta e le superfici di attrito per la lavorazione del legno. Le ventose trasmettono grandi forze di presa orizzontali e sono disponibili con altezze di 29 e 48 millimetri per macchine a 3 e 4 assi e 74 millimetri per macchine a 5 assi. La loro altezza è dimensionalmente precisa fino a 0,06 millimetri. Ciò garantisce la necessaria precisione nel processo di produzione. Le superfici ventose e le altezze di lavoro corrispondono alle dimensioni delle ventose Biesse. I contorni di interferenza dei tipi VCBL-B sono quasi identici a quelli dell'equipaggiamento originale. Ciò significa che gli esperti della lavorazione del legno possono continuare a utilizzare il software CAM esistente.
La Holzmanufaktur Dittus utilizza i blocchi di aspirazione VCBL-B da sei anni. "Siamo molto soddisfatti", afferma l'operatore e loda in particolare il competente servizio di assistenza interno. "In caso di problemi, i referenti di Schmalz sono sempre stati in grado di aiutarci in modo rapido e semplice. E i brevi tempi di consegna dei pezzi di ricambio e il buon rapporto qualità-prezzo sono per noi argomenti imbattibili".
Holzmanufaktur Dittus utilizza i blocchi di aspirazione VCBL-B da sei anni ed è molto soddisfatta.
Schmalz offre un'ampia gamma di sistemi di bloccaggio per le macchine del produttore italiano Biesse.
Contatto con la stampa
Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.