Schmalz

Les bridages sont corrects

Pour exécuter d'excellentes exécutions avec les machines d'usinage CNC de Biesse, il est essentiel que les pièces soient maintenues de manière fiable sur la table de la machine. Avec les blocs de vide VCBL-B, Schmalz propose une alternative robuste au système de bridage du fabricant d'équipement d'origine. La société Holzmanufaktur Dittus GmbH utilise les ventouses depuis six ans et bénéficie de pièces de rechange rapidement livrables et peu coûteuses.

Schmalz a fabriqué les blocs de bridage sous vide VCBL-B pour remplacer les systèmes de bridage du fabricant de machines Biesse.

Le bois est une matière aux multiples talents : livrable dans de nombreuses variantes, il est biodégradable, facile à travailler, esthétique et très actuel : En tant que matière première renouvelable, le bois fixe le CO2 et lutte ainsi contre le réchauffement climatique. La société Holzmanufaktur Dittus GmbH, située à Ammerbuch, dans le Wurtemberg, procède depuis 111 ans au traitement de différents types de bois pour en faire des meubles et des portes. L'entreprise artisanale de dix employés se concentre sur l'équipement des magasins de détail et des cabinets médicaux. Les menuisiers donnent la droite finition aux pièces dont la surface est critique, comme les plans de travail et les façades de cuisine, et construisent des armoires et des tables. Outre le bois cultivé, ils utilisent également des panneaux MDF, des panneaux pressés et des plaques multiplex.

En cas de problème, les interlocuteurs de Schmalz ont toujours pu nous aider rapidement et facilement. Et les courts délais de livraison des pièces rechange et le bon rapport qualité-prix sont pour nous des arguments imbattables.
∼ Ralf Gutekunst, opérateur chez Dittus Holzmanufaktur GmbH

Dittus utilise le centre d'usinage CNC C6 Rover de Biesse. Le fabricant italien conçoit, fabrique et vend une gamme complète de machines pour les menuiseries et l'industrie du bois à grande échelle. Avec le Rover, les travailleurs qualifiés peuvent conserver facilement des meubles et des composants pour fenêtres et portes de toute forme, taille et épaisseur. Un système de bridage par le vide permet de serrer les pièces en place et l'unité de travail peut pivoter en continu sur 360 degrés sur les axes verticaux et horizontaux, ce qui permet de créer des formes même complexes.

Exploiter le potentiel d'optimisation

"Nous sommes en fait satisfaits du Rover, mais le système de bridage ne cessait de poser des problèmes", explique Ralf Gutekunst, responsable du fonctionnement chez Dittus Holzmanufaktur GmbH. Le problème : le joint en caoutchouc des blocs de bridage par vide de Biesse se trouve dans une fente. Si cette articulation est endommagée, il ne suffit souvent pas de remplacer le joint pour que le module puisse à nouveau être évacué. "Nous avons été contraints de remplacer l'ensemble du bloc de bridage par vide. Cela entraînait des coûts élevés et n'était pas viable", se plaint Ralf Gutekunst. Autre point de critique : le soutien est en plastique dur et peut conserver les surfaces sensibles.

L'achat de pièces rechange s'est également avéré difficile. "Les délais de livraison du fabricant d'origine étaient beaucoup trop longs, surtout pendant l'été. Nous devions souvent attendre trois à quatre semaines pour obtenir les nouveaux blocs de bridage par vide. Et parfois même plus longtemps, car les livraisons n'étaient pas toujours fiables", se souvient Gutekunst. L'entreprise artisanale ne disposait donc d'aucune sécurité de procédé.

Chez Schmalz, la menuiserie a trouvé l'alternative parfaite avec le bloc de bridage par vide VCBL-B. Si la ventouse est usée ou endommagée, il n'est pas nécessaire de remplacer l'ensemble des composants à grands frais. En quelques étapes simples, un employé peut conserver la ventouse défectueuse et mettre en place le nouvel élément. La ventouse est alors immédiatement prête à l'emploi. Autre avantage : la ventouse est fabriquée en élastomère souple, ce qui protège les surfaces sensibles.

Excellente combinaison

Schmalz a développé le bloc de vide VCBL-B en tant que système de bridage par vide sans tuyau, spécialement pour les tables à consoles Biesse. Ils sont entièrement compatibles avec les ventouses du fabricant de l'équipement d'origine et peuvent donc également être utilisés dans le cadre d'un fonctionnement mixte. Les menuisiers peuvent ajuster les surfaces ventouses selon leurs exigences en insérant les blocs de bridage par le vide dans les supports standard par incréments de 15 degrés dans n'importe quelle direction à l'aide de la bague d'ajustement. Cela augmente la flexibilité et réduit le temps de réduction. Des ergots de serrage sur la bague de la ventouse du bloc et des aimants permettent une fixation fiable dans l'embase de la ventouse. La vanne palpeur mécanique intégrée n'active que les ventouses sur lesquelles se trouve une pièce. Les blocs de bridage par vide qui ne sont pas requis peuvent donc conserver leur place sur la table de la machine. Le bouton peut également être facilement conservé s'il est endommagé, là encore sans avoir à remplacer toute la ventouse.

Le corps principal des blocs de bridage par vide est en plastique robuste. Schmalz a spécialement construit les bords d'étanchéité et les surfaces de frottement pour le travail du bois. Les ventouses transmettent des forces horizontales importantes et sont livrables en hauteurs de 29 et 48 millimètres pour les machines à 3 et 4 axes et de 74 millimètres pour les machines à 5 axes. Leur hauteur est dimensionnellement précise à 0,06 millimètre près. Cela assure la précision nécessaire dans le procédé de fabrication. Les surfaces de ventouse et les hauteurs de travail correspondent aux dimensions des ventouses Biesse. Les contours d'interférence des types VCBL-B sont presque identiques à ceux de l'équipement d'origine. Les experts en menuiserie peuvent donc conserver le logiciel de FAO existant.

Holzmanufaktur Dittus utilise les blocs de bridage par vide VCBL-B depuis maintenant six ans. "Nous en sommes très satisfaits", déclare le responsable du fonctionnement et loue notamment le service interne compétent. "En cas de problème, les interlocuteurs de Schmalz ont toujours pu nous aider rapidement et facilement. Et les courts délais de livraison des pièces rechange et le bon rapport qualité-prix sont pour nous des arguments imbattables."

Holzmanufaktur Dittus utilise les blocs de bridage par vide VCBL-B depuis six ans et en est très satisfaite.

Schmalz propose une large gamme de systèmes de bridage pour les machines de la fabrication italienne Biesse.

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier