Schmalz

Automatisierte Handhabung • Holz • Holzbretter • Flächengreifsysteme FXP

Das Vakuum-Flächengreifsystem FXC von Schmalz arbeitet besonders effizient. Der FXC eignet sich optimal zur Handhabung von Holzplatten im Sägeprozess.

Zur Weiterverarbeitung der Holzplatten müssen diese von ihrem horizontalen Lagerplatz auf eine vertikale Säge gehandhabt werden. Der Sägeprozess erforderte früher schwere körperliche und hochkonzentrierte Arbeit von mehreren Mitarbeitern. Durch den Kauf eines Flächengreifsystems von Schmalz wollte man die Mitarbeiter entlasten und die Arbeit effizienter und schneller gestalten.

Das Schmalz Vakuum-Flächengreifsystem FXC ermöglicht die Handhabung von verschiedensten Werkstücken an undefinierten Positionen. Das Werkstück kann z.B. von einem Förderband aufgenommen, an einer Säge bearbeitet und anschließend in einer Box abgelegt werden. Die zentrierte Aufnahme ermöglicht die rundum Bearbeitung des Werkstücks ohne mehrmaliges Aufspannen. Dadurch ist eine schnelle, präzise und kosteneffiziente Holzbearbeitung möglich. Mit dem Flächengreifsystem können schnelle Zykluszeiten mit hohen Beschleunigungen realisiert werden. Ein beschädigungs- und abdruckfreies Greifen und Transportieren wird durch die Schnellwechseldichtplatte ermöglicht.

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb