Schmalz

Vakuum-Flächengreifsystem FXP mit Schaum SU

Vakuum-Flächengreifsystem FXP mit Schaum SU

Das Schmalz Flächengreifsystem FXP mit Schaum SU ist ein flexibles System mit integrierter Ventiltechnik, für die Anpassung an unterschiedliche Werkstückformen und -größen. Der Dichtschaum ist weich und anpassungsfähig mit individuellen Saugzellen. Dies ermöglicht eine sehr schonende Handhabung mit minimalem Oberflächendruck. Es sind keine Relativbewegungen des Dichtschaum auf der Werkstückoberfläche vorhanden, so dass Kratzern auf den empfindlichen Glasoberflächen vermieden werden. Auf der Saugfläche des Greifers befindet sich eine Spezialgewebeschicht, um eine Kontamination der Werkstückoberfläche zu verhindern. Die perforierte Gewebeschicht mit einer Schnellwechsel-Klebefolie spart Kosten. Die Ersatzteile können jederzeit schnell und einfach ausgetauscht werden. 

Anwendung

  • Handhabung von dünnem und flexiblem Displayglas entlang der kompletten Montagelinie
  • Handhabung von Glas mit sehr empfindlichen Beschichtungen
  • Einsatz bei der Herstellung von Low-E-Gläsern im Bereich Gebäude und Automobilglas
  • Handhabung von weiteren empfindlichen Werkstückoberflächen wie z.B. beschichteten oder polierten Oberflächen
  • Einsatz in Reinraumanwendungen (z.B. Displayproduktion)

Aufbau

  • Grundkörper (1) mit integrierter Vakuumführung und Ventiltechnik, verfügbar in unterschiedlichen Längen
  • Flexible Basis-Schaumschicht (2) zum Ausgleich von werkstückseitigen Höhentoleranzen
  • Silikonfreie, trennbare Klebeverbindung (3) zum einfachen und separaten Austausch verschmutzter Schutzüberzüge
  • Wechselbare Trennschicht aus Spezialgewebe (4) zur abdruckfreien Handhabung empfindlicher Werkstücke

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb