Schmalz

Sistema de ventosas de vacío FXP con esponja SU

El sistema de ventosas de vacío de superficie FXP con esponja SU es un sistema flexible con tecnología de válvulas integrada para adaptarse a diferentes formas y tamaños de piezas. Gracias a una esponja hermetizante suave y adaptable con células de succión individuales, es posible un handling suave y una presión superficial mínima durante el agarre. No hay movimiento relativo de la esponja sobre la superficie de la pieza. Por lo tanto, se minimiza el riesgo de arañazos en la sensible superficie del vidrio. Se coloca un tejido especial en la superficie de ventosa de la garra para evitar la contaminación de la superficie de la pieza. La capa de tejido perforado con película adhesiva de cambio rápido ahorra costes. Las piezas de repuesto pueden sustituirse rápida y fácilmente en cualquier momento.

Aplicaciones

  • Handling de vidrio de pantalla fino y flexible a lo largo de toda la línea de montaje de pantallas

  • Handling de vidrio revestido con modelos de revestimiento muy sensibles

  • Utilización en la producción de vidrios de baja emisividad en el ámbito de la construcción y el automóvil

  • Handling de superficies de piezas sensibles como superficies revestidas o pulidas

  • Uso en aplicaciones de sala blanca (por ejemplo, producción de pantallas)

Diseño

  • Perfil básico (1) con distribución del vacío y técnica de válvulas interconectadas - disponible en diferentes longitudes

  • Capa de esponja flexible (2) para compensar la altura de las piezas de trabajo

  • Capa de adherencia especial sin silicona (3) para una fácil sustitución de las fundas protectoras

  • Funda protectora reemplazable (4) para el handling sin marcas de piezas sensibles

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.