Schmalz

폼 SU가 장착된 진공 영역 그립 시스템 FXP

폼 SU가 장착된 진공 영역 그립 시스템 FXP는 밸브 기술이 통합된 유연한 시스템으로 다양한 공작물 모양과 크기에 맞게 조정할 수 있습니다. 개별 흡입 셀이 있는 부드럽고 적응 가능한 씰링 폼 덕분에 그립 시 부드러운 핸들링과 최소한의 표면 압력이 가능합니다. 작업물 표면에서 폼의 상대적인 움직임이 없습니다. 따라서 민감한 유리 표면의 긁힘 위험이 최소화됩니다. 그리퍼의 흡입 영역에는 특수 패브릭이 배치되어 작업물 표면의 오염을 방지합니다. 퀵 체인지 접착 필름이 있는 천공 패브릭 레이어는 비용을 절감합니다. 예비 부품은 언제든지 빠르고 쉽게 교체할 수 있습니다.

애플리케이션

  • 전체 디스플레이 조립 라인에서 얇고 유연한 디스플레이 유리의 취급

  • 매우 민감한 코팅 유형의 코팅 유리 취급

  • 건축 및 자동차 분야의 로이유리 생산에 사용

  • 코팅 또는 광택 처리된 표면과 같은 민감한 공작물 표면 처리

  • 클린룸 애플리케이션(예: 디스플레이 생산)에서 사용

디자인

  • 진공 분배 및 밸브 기술이 통합된 베이스 섹션(1) - 다양한 길이로 제공 가능

  • 작업물의 높이 보정을 위한 유연한 폼 레이어(2)

  • 보호 커버를 쉽게 교체할 수 있는 무실리콘 특수 접착층(3)

  • 교체 가능한 보호 커버(4)로 민감한 공작물의 자국이 남지 않는 취급 가능

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.