Schmalz

Vacuüm-grijpsysteem FXP met schuim SU

Het vlakke-grijpersysteem FXP met vacuüm SU is een flexibel systeem met geïntegreerde kleptechniek voor aanpassing aan verschillende bouwvormen en groottes van werkstukken. Een zachte en aanpasbare afdichtingsschuim met individuele zuigcellen maakt een zachte handling en minimale oppervlaktedruk tijdens het grijpen mogelijk. Er is geen relatieve beweging van het schuim op het werkstukoppervlak. Daarom wordt het risico op krassen op het gevoelige glasoppervlak geminimaliseerd. Een speciale stof wordt op het zuigoppervlak van de grijper geplaatst om vervuiling van het werkstukoppervlak te voorkomen. De geperforeerde stoflaag met snelwissel lijmlaag bespaart kosten. De reservedelen kunnen op elk moment snel en eenvoudig vervangen worden.

Applicaties

  • Handling van dun en flexibel glas in de hele display-assemblagelijn

  • Handling van gecoat glas met zeer gevoelige coating types

  • Gebruik bij de productie van glas met een lage emissie in de bouw en automotive.

  • Handling van gevoelige werkstukoppervlakken zoals gecoate of gepolijste oppervlakken

  • Gebruik in cleanroom applicaties (bijv. bij de productie van beeldschermen)

Ontwerp

  • Basisprofiel (1) met geïntegreerde vacuümverdeling en ventieltechniek - leverbaar in verschillende lengtes

  • Flexibele schuimlaag (2) voor hoogtecompensatie van de werkstukken

  • Speciale siliconenvrije hechtlaag (3) voor het eenvoudig vervangen van beschermhoezen

  • Vervangbaar beschermhoes (4) voor de non-marking handling van gevoelige werkstukken

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.