Schmalz

Pharma und Food sicher automatisch verpacken

Erzeugnisse der Lebensmittel- und Pharmaindustrie sind empfindlich und dürfen nicht kontaminiert werden. Vakuumtechnik-Experte Schmalz unterstützt Unternehmen bei der Automatisierung von Verpackungslösungen. Das Ziel: eine hohe Produktivität und sichere Prozesse.

Der Strömungsgreifer SFG im Hygienic Design wartet mit einer hohen Saugleistung auf und überzeugt in hochdynamischen Prozessen.

Ob Gummibärchen oder Mozzarella – lose oder flüssige Waren wie Nahrungsmittel und Chemikalien benötigen eine Verpackung, um sie automatisiert zu bewegen, zu transportieren und zu verkaufen. Schachteln und Beutel schützen den Inhalt, verhindern den Produktaustritt und bieten Platz für wichtige Informationen. Verpackungen erfüllen viele Anforderungen und beeinflussen die Kundenzufriedenheit. Dabei geht der Trend zu recycel- und kompostierbaren sowie plastikfreien Materialien. Daneben setzen sich smarte Verpackungen zur Frischeanzeige und individualisierte Designs in vielen Anwendungen durch. Die Produktverpackungen sind international sehr unterschiedlich und unterliegen einer hohen Änderungsgeschwindigkeit. „Für die Automatisierung der Verpackungslinien bedeutet dies, dass die Maschinen und Automatisierungslösungen flexibler werden müssen, um unterschiedliche Werkstoffe zu handhaben“, sagt Thomas Lichtenberger, Leiter Vertrieb bei Schmalz in Glatten. „Wir entwickeln innovative Lösungen, die Effizienz und Ergonomie vereinen. Damit können Unternehmen schnell auf neue Anforderungen reagieren und ihren Automationsg

„Wir entwickeln innovative Lösungen, die Effizienz und Ergonomie vereinen. Damit können Unternehmen schnell auf neue Anforderungen reagieren und ihren Automationsgrad steigern.“
∼ Thomas Lichtenberger, Leiter Vertrieb bei Schmalz

Die Lebensmittel- und Pharmabranche benötigt vielseitige Verpackungstechnologien und die passenden Werkstoffe. Schmalz bietet eine breite Palette von Vakuum-Komponenten und -Systemen, die das Unternehmen speziell für die Automatisierung in diesen Branchen entwickelt hat. Ob Primärverpackung mit direktem Kontakt zur Ware, umhüllende Sekundärverpackung oder End-of-Line-Palletizing (EOLP) – der Vakuum-Experte aus dem Schwarzwald unterstützt die Prozessindustrie mit Lösungen für alle Bereiche.

Einzigartig und hygienisch

Die menschliche Hand ist unübertroffen, wenn es darum geht, vielgestaltige Objekte präzise und sicher zu bewegen. Mit dem neuen Fingergreifer mGrip ahmt Schmalz die Gliedmaße nach und macht sie damit für automatisierte Anwendungen verfügbar. Dank zirkular oder parallel angeordneter Fingermodule können runde sowie längliche Werkstücke sicher und schonend gehandhabt werden. Der pneumatisch gesteuerte Fingergreifer mGrip im Hygienic Design ermöglicht eine sehr präzise Anpassung an unterschiedliche Produkte, beispielsweise durch die Regulierung der Greifkraft. Dadurch werden auch empfindliche Produkte wie Backwaren und Obst sehr sensibel bewegt. Damit realisieren Unternehmen schnelles Picking rund um die Uhr.

Partikelfrei und steril

Im Reinraum gelten strenge Anforderungen an Luftreinheit, Partikelfreiheit und Hygiene. Der Vakuum-Schlauchheber JumboSprint Hygienic erfüllt höchste Hygienestandards und ermöglicht das sichere, ergonomische Bewegen von Lasten bis 100 Kilogramm in kontaminationsfreien Umgebungen. Die leicht zu reinigenden Oberflächen aus Edelstahl und lebensmittelkonformen Materialien sind ideal für die Pharma-, Food- und Chemieindustrie. Fachkräfte bedienen den JumboSprint Hygienic intuitiv.

Medikamente und Kosmetik

Für automatisierte Anwendungen in Pharma und Food eignen sich die verschleißfesten Balgsauggreifer FSG SI-HD. Sie bestehen aus lebensmittelkonformem Silikon, das von der FDA (Food and Drug Administration) zertifiziert ist. HD steht für Heavy Duty, denn das Material hält auch stark abrasiven Werkstoffen stand und ist zwischen -30 und 180 Grad Celsius temperaturbeständig. Damit können die Sauger beispielsweise Spritzen, Ampullen oder Vials in hoch dynamischen Prozessen sicher greifen. „Unternehmen profitieren von großen Wartungsintervallen, denn das robuste Material hat eine lange Standzeit“, erklärt Lichtenberger. Dies sorge nicht nur für eine hohe Produktivität, sondern auch für eine Kostenersparnis, da weniger Ersatzteile erforderlich seien.

Beutel und Pappe

Speziell für Palettier- und Depalettierprozesse hat Schmalz die Balgsauggreifer SPB1/SPF/SPB2 im Programm. Auch sie zeichnen sich durch lange Standzeiten aus. Möglich macht dies der Werkstoff Elastodur ED-65, der im Vergleich zu Nitrilkautschuk (NBR) die dreifache Einsatzdauer schafft – selbst bei abrasiven Produkten wie Pappschachteln. Dank seiner Eigenstabilität eignen sich die Sauger für dynamische Prozesse. Die große, effektive Saugfläche ermöglicht hohe Kräfte. Somit können Kartons schnell, sicher und präzise gehandhabt werden. Beutel sind eine ressourcenschonende Möglichkeit, Flüssigkeiten und Schüttgüter zu verpacken. Doch sie sind schwierig im Handling, da sie biegeschlaff und damit schwer zu greifen sind. Die Balgsauggreifer PSPF besitzen eine anschmiegsame und weiche Dichtlippe, die auch auf Tüten mit starker Faltenbildung optimal abdichtet. Das Besondere: Balg und Dichtlippe sind durch eine Zwei-Komponenten-Verbindung vereint, wodurch die Vorteile beider Werkstoffe in einem Sauger kombiniert werden.

Damit ermöglicht diese Lösung die prozesssichere Handhabung von Beuteln mit flüssigem, festem oder pulverförmigem Inhalt sowie von Säcken mit geringem Füllgrad. Besonders in Verbindung mit Delta-Robotern, etwa für Case-Packing- oder Pick-and-Place-Anwendungen, sorgt der PSPF-Greifer für schnelle und stabile Verpackungsabläufe.

Mit dem Strömungsgreifer SFG im Hygienic Design hat Schmalz eine weitere Lösung für Lebensmittel im Portfolio. Durch seine kompakte und leichte Bauform bei hoher Saugleistung meistert er hochdynamische Prozesse. Er kommt vor allem dann zum Einsatz, wenn strukturierte Werkstücke wie Backwaren automatisiert bewegt werden müssen. Auch eine metall-detektierbare Version ist verfügbar. Der neue Sackgreifer PSSG-X besitzt ein sehr geringes Gewicht und handhabt Papier-, Kunststoff- und Gewebesäcke vollautomatisch. Dabei spielt der Füllgrad keine Rolle – selbst unvollständig befüllte Gebinde greift er sicher.

Effizient und leistungsstark

Damit der Unterdruck zum Sauger kommt, braucht es die richtige Vakuum-Erzeugung. Dafür bietet sich zum Beispiel der Mehrstufen-Kompaktejektor SCPL an, der das Vakuum bei niedrigem Druckluftverbrauch effizient bereitstellt. Er bewegt poröse Werkstücke wie Kartonagen durch sein hohes Saugvermögen mühelos. Bei saugdichten Materialien, wie beschichtete Kartons, sorgt eine optional zuschaltbare Luftsparregelung für einen sparsamen Betrieb. Zusammen mit Flächengreifsystemen und Saugtraversen evakuieren die Multitalente auch große Volumina.

Und noch etwas überzeugt: Schmalz hat Ventiltechnik und Vakuum-Überwachung in das Gerät integriert. Damit benötigen Betreiber keine externe Lösung zur Steuerung des Vakuumsystems. „Weil Vakuumschalter und Ventile direkt an Bord sind, entfallen viele Einzelkomponenten, und es entsteht kein Kabelsalat an der Anlage“, sagt Lichtenberger.

Nachhaltig und langlebig

Die Lösungen von Schmalz erlauben nicht nur wirtschaftliche und sichere Prozesse. Das Unternehmen legt bei der Entwicklung großen Wert auf Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz. Die langen Standzeiten reduzieren den Verbrauch von Materialien und Energie. Das smarte Design setzt auf reversible Verbindungen, sodass sich die Materialien bei einer Entsorgung einfach trennen und einzeln verwerten lassen. Viele Systemberater im Außendienst unterstützen ihre Kunden durch ein großes Know-how und Detailwissen. Damit erhalten sie eine umfassende und lösungsorientierte Beratung rund ums Packaging.

Selbst unvollständig befüllte Papier-, Kunststoff- und Gewebesäcke nimmt der Sackgreifer PSSG-X sicher auf.

Beutel mit starker Faltenbildung sind dank ihrer anschmiegsamen und weichen Dichtlippe kein Problem für die Balgsauggreifer PSPF.

Der Mehrstufen-Kompaktejektor SCPL eignet sich für eine Vielzahl unterschiedlicher Verpackungsaufgaben.

Pressekontakt

Für Rückfragen steht Ihnen das Schmalz Presseteam gerne zur Verfügung.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb