Schmalz

İlaç ve gıda ürünlerinin güvenli otomatik ambalajlanması

Gıda ve ilaç endüstrilerindeki ürünler hassastır ve kontamine olmamalıdır. Vakum teknolojisi uzmanı Schmalz, ambalajlama çözümlerinin otomasyonunda şirketleri desteklemektedir. Hedef: yüksek ürün verimliliği ve güvenli işlemler.

Hijyenik dizaynlı SFG akış tutucu, yüksek vakum kapasitesine sahiptir ve son derece dinamik işlemlerde etkileyicidir.

İster jelibon ister mozzarella olsun, gıda ve kimyasallar gibi gevşek veya sıvı malların otomatik olarak taşınması, nakledilmesi ve satılması için ambalajlanması gereklidir. Kutular ve sırt çantaları içindekileri korur, ürün vakum kaçağını önler ve önemli bilgiler için yer sağlar. Ambalajlama birçok gerekliliği yerine getirir ve müşteri memnuniyetini etkiler. Trend geri dönüştürülebilir, gübrelenebilir ve plastik içermeyen malzemelere doğru. Ayrıca, tazeliği gösteren akıllı ambalajlama ve kişiselleştirilmiş dizaynlar birçok başvuru alanında yaygınlaşmaktadır. Ürün ambalajlama uluslararası alanda büyük farklılıklar göstermekte ve yüksek oranda değişime maruz kalmaktadır. Schmalz in Glatten Satış Müdürü Thomas Lichtenberger, "Ambalajlama hatlarının otomasyonu için bu, makinelerin ve otomasyon çözümlerinin farklı malzemeleri taşımak için daha esnek hale gelmesi gerektiği anlamına geliyor" diyor. "Verimlilik ve ergonomiyi bir araya getiren yenilikçi çözümler geliştiriyoruz. Bu, şirketlerin yeni gerekliliklere hızla tepki vermelerini ve otomasyonlarını optimize etmelerini sağlıyor.

"Verimlilik ve ergonomiyi bir araya getiren yenilikçi çözümler geliştiriyoruz. Bu, şirketlerin yeni gerekliliklere hızla yanıt vermelerini ve otomasyon düzeylerini artırmalarını sağlıyor."
∼ Thomas Lichtenberger, Schmalz Satış Müdürü

Gıda ürünleri ve ilaç endüstrileri çok yönlü ambalajlama teknolojileri ve sağ malzemeler gerektirir. Schmalz, şirketin bu endüstrilerdeki otomasyon için özel olarak geliştirdiği geniş bir vakum komponentleri ve sistemleri paleti sunmaktadır. İster malın doğrudan temas ettiği birincil ambalajlama, ister ikincil ambalajlama veya hat sonu paletleme (EOLP) olsun - Kara Orman'ın vakum uzmanı, işlem endüstrisini tüm alanlara yönelik çözümlerle desteklemektedir.

Benzersiz ve hijyenik

Çok şekilli nesnelerin hassas ve güvenli bir şekilde taşınması söz konusu olduğunda insan eli eşsizdir. Schmalz, yeni mGrip parmak tutucu ile insan parmaklarını taklit ediyor ve bunu otomatik başvurular için mevcut hale getiriyor. Dairesel veya paralel parmak modülleri sayesinde yuvarlak ve uzun iş parçaları güvenli ve nazik bir şekilde taşınabiliyor. Hijyenik dizayna sahip pnömatik kontrollü mGrip parmak tutucu, örneğin kavrama kuvvetini düzenleyerek farklı ürünlere çok hassas bir şekilde adapte olmasını sağlar. Bu, unlu mamuller ve meyve gibi hassas ürünlerin bile çok hassas bir şekilde hareket ettirilebileceği anlamına gelir. Bu da şirketlerin günün her saati hızlı yuvarlak toplama başarmasını sağlar.

Partikülsüz ve steril

Temiz odalarda hava saflığı, partiküllerden arınma ve hijyen için katı gereklilikler geçerlidir. JumboSprint Hijyenik vakumlu hortumlu kaldırıcı en yüksek hijyen standartlarını karşılar ve 100 kilograma kadar olan yüklerin kontaminasyonsuz ortamlarda güvenli ve ergonomik olarak taşınmasını sağlar. Paslanmaz çelik ve gıdaya uygun malzemelerden yapılmış kolay temizlenebilir yüzeyler ilaç, gıda ve kimyasallar endüstrileri için idealdir. Çalışanlar JumboSprint Hijyenik sezgisel olarak şebekeye bağlar.

İlaç ve kozmetik

Aşınmaya dayanıklı FSG SI-HD körüklü vantuzlar, ilaç ve gıda endüstrilerindeki otomatik başvurular için uygundur. FDA (Gıda ve İlaç İdaresi) tarafından sertifikalı gıda sınıfı silikondan yapılmıştır. HD zor görev anlamına gelir, çünkü malzeme yüksek derecede aşındırıcı malzemelere bile dayanabilir ve -30 ila 180 santigrat derece arasında sıcaklık direncine sahiptir. Bu, vantuzların örneğin son derece dinamik işlemlerde şırıngaları, ampulleri veya flakonları güvenli bir şekilde kavrayabileceği anlamına gelir. Lichtenberger, "Sağlam malzeme uzun bir kullanım ömrüne sahip olduğu için şirketler uzun bakım aralıklarından faydalanıyor" diye açıklıyor. Bu sadece yüksek ürün verimliliği sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda daha az yedek parça gerekliliğinden maliyet tasarrufu da sağlıyor.

Sırt çantaları ve kartonlar

Schmalz, özellikle paletleme ve paletten çıkarma işlemleri için SPB1/SPF/SPB2 körüklü vantuzları ürün yelpazesinde bulundurmaktadır. Ayrıca uzun kullanım ömrü ile de karakterize edilirler. Bu, karton kutular gibi aşındırıcı ürünlerde bile nitril kauçuktan (NBR) üç kat daha uzun ömürlü olan Elastodur ED-65 malzemesi ile mümkün olmaktadır. Doğal stabilitesi sayesinde vantuzlar dinamik işlemler için uygundur. Geniş, etkili emme alanı yüksek kuvvet sağlar. Sonuç olarak, karton kutular hızlı, güvenli ve hassas bir şekilde taşınabilir. Sırt çantaları, sıvıları ve dökme malları ambalajlamanın kaynak tasarrufu sağlayan bir yoludur. Ancak, sert olmadıkları ve bu nedenle kavramaları zor olduğu için taşınmaları zordur. PSPF körüklü vantuzlar, yoğun buruşmaya sahip sırt çantalarında bile optimum sızdırmazlık sağlayan esnek ve yumuşak bir sızdırmazlık contasına sahiptir. Özel özelliği: Körük ve sızdırmazlık contası, her iki malzemenin avantajlarını tek bir vantuzda birleştiren iki komponentli bir bağlantı ile birleştirilmiştir.

Bu çözüm, sıvı, katı veya toz içindeki sırt çantalarının yanı sıra düşük dolum seviyesine sahip sırt çantalarının da güvenilir bir şekilde taşınmasını sağlar. Özellikle delta robotlarla bağlantılı olarak, örneğin kutu paketleme veya al ve yerleştirme başvuruları için, PSPF tutucu hızlı ve istikrarlı ambalajlama işlemlerine emin olmanızı sağlar.

Hijyenik dizayna sahip SFG akış tutucu ile Schmalz, portföyünde gıda ürünleri için başka bir çözüme sahiptir. Kompakt ve hafif şekli ve yüksek vakum kapasitesi ile son derece dinamik işlemlerin üstesinden gelir. Öncelikle unlu mamuller gibi yapılandırılmış iş parçalarının otomatik olarak hareket ettirilmesi gerektiğinde kullanılır. Metal algılanabilir bir versiyonu da mevcuttur. Yeni PSSG-X çuval tutucu çok düşük bir ağırlığa sahiptir ve kağıt, plastik ve dokuma çuvalları tam otomatik olarak taşır. Doldurma derecesi önemli değildir - tam doldurulmamış iyi sarılmış küçültmüş malları bile güvenle kavrar.

Verimli ve güçlü

Vakumun vantuz ulaşabilmesi için sağ vakum üretimi gereklidir. Örneğin SCPL çok kademeli kompakt tip ejektör bu amaç için idealdir ve düşük basınçlı hava tüketimi ile verimli bir vakum sağlar. Yüksek vakum kapasitesi sayesinde karton gibi gözenekli iş parçalarını zahmetsizce taşır. Kaplanmış karton kutular gibi hava geçirmez malzemeler için opsiyonel bir hava tasarrufu düzenlemesi ekonomik operasyonlara emin olmanızı sağlar. Tutucu sistemler ve vakum traversleri ile birlikte, bu çok yönlü makineler büyük hacimleri de tahliye edebilir.

Ve bir başka ikna edici özellik: Schmalz, valf teknolojisini ve vakum izlemeyi cihaza entegre etmiştir. Bu, şebekelerin vakum sistemini kontrol etmek için dış bir çözüme ihtiyaç duymadığı anlamına geliyor. Lichtenberger, "Vakum sensörleri ve valfler doğrudan cihaz üzerinde olduğu için, birçok ayrı bileşen ortadan kalkıyor ve sistemlerde kablo karmaşası yaşanmıyor" diyor.

Sürdürülebilir ve dayanıklı

Schmalz'ın çözümleri sadece ekonomik ve güvenli işlemler sağlamakla kalmıyor. Şirket, geliştirmelerinde sürdürülebilirlik ve verimliliği vurgulamaktadır. Uzun hizmet ömrü, malzeme ve enerji tüketimini azaltmaktadır. Akıllı dizayn, tersine çevrilebilir bağlantılara dayanır, böylece malzemeler bertaraf sırasında kolayca ayrılabilir ve ayrı ayrı geri dönüştürülebilir. Sahadaki birçok sistem danışmanı, geniş uzmanlıkları ve ayrıntılı bilgileriyle müşterilerini desteklemektedir. Bu da onlara ambalajlamanın tüm yönleri hakkında kapsamlı ve çözüm odaklı danışma sağlamaktadır.

PSSG-X çuval tutucu, tam olarak doldurulmamış kağıt, plastik ve dokuma çuvalları bile güvenli bir şekilde alır.

Esnek ve yumuşak sızdırmazlık contası sayesinde PSPF körüklü vantuzlar için ağır buruşan sırt çantaları sorun değildir.

SCPL kademeli kompakt tip ejektör, çok çeşitli farklı ambalajlama görevleri için uygundur.

Basın iletişim

Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.

schmalz@schmalz.com.tr

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.