Schmalz

Envases de equipos de elevación por vacío

Los equipos de elevación por vacío para paquetes son el nombre que se da a los dispositivos de Schmalz en el ámbito de la manipulación que utilizan el vacío para transportar de forma segura y rápida un gran número de cartas, paquetes y envíos, incluyendo mercancías voluminosas o especialmente delicadas. El tubo elevador por vacío JumboFlex es ideal para la manipulación de paquetes.

En los centros de logística se requieren tiempos de procesamiento cortos. Como consecuencia, está aumentando el número de tareas de elevación que deben realizar los empleados. Con el tubo elevador por vacío Jumbo, las operaciones de elevación, giro y desplazamiento, que consumen mucha energía, se facilitan gracias al vacío.

Encuentre su contacto

Los tubos elevadores por vacío JumboFlex

El aumento de la velocidad de manipulación en los centros postales o en los distribuidores de logística de otros proveedores de servicios exige una gestión rápida de una amplia variedad de tareas de manipulación. Con el elevador de tubos de vacío JumboFlex, se pueden mover mercancías ligeras de hasta 50 kg de forma ergonómica y con un elevado número de ciclos. Su asa de manejo, que se maneja con una sola mano, se adapta cómodamente a la mano y permite trabajar durante largos periodos sin fatiga. El sistema de cambio rápido permite cambiar las ventosas con rapidez. Otra característica es que las piezas sujetadas lateralmente por succión vuelven automáticamente a la posición horizontal y pueden girarse de forma continua en esta posición. El tubo elevador de vacío libera al empleado del peso de las piezas, lo que le permite alcanzar de forma ergonómica la frecuencia de manipulación requerida.

Productos

El sistema de grúa adecuado de Schmalz para cada equipo de elevación por vacío de envases

El sistema modular de Schmalz permite integrar a la perfección el tubo elevador por vacío en tu entorno de trabajo. El equipo de elevación por vacío para envases de Schmalz se completa con un puente grúa adaptado con precisión a tu aplicación.

Productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.