Schmalz

Podciśnieniowe opakowania podnośników

Podciśnieniowe podnośniki do paczek to nazwa nadawana urządzeniom firmy Schmalz z zakresu obsługi, które wykorzystują podciśnienie do bezpiecznego i szybkiego transportu dużej liczby listów, opakowań, paczek, aż po towary wielkogabarytowe lub szczególnie wrażliwe. Podciśnieniowy podnośnik rurowy JumboFlex doskonale nadaje się do obsługi paczek.

W centrach logistyki wymagane są krótkie czasy przepustowości. W rezultacie wzrasta liczba zadań podnoszenia wykonywanych przez pracowników. Dzięki podciśnieniowemu urządzeniu do podnoszenia rur Jumbo, wymagające dużej mocy podnoszenie, obrót i przenoszenie jest łatwiejsze dzięki podciśnieniu.

Znajdź swój kontakt

Podciśnieniowe urządzenia do podnoszenia rur JumboFlex

Zwiększenie prędkości obsługi w centrach pocztowych lub węzłach logistycznych innych usługodawców wymóg szybkiej obsługi szerokiej gamy zadań przeładunkowych. Dzięki podciśnieniowemu urządzeniu do podnoszenia rur JumboFlex można przenosić lżejsze towary o wadze do 50 kg ergonomicznie i z wysoką częstotliwością cyklu. Jego jednoręczny uchwyt sterujący wygodnie leży w dłoni i umożliwia długą pracę bez zmęczenia. System szybkiej wymiany pozwala na szybką wymianę przyssawek. Kolejną cechą jest to, że bocznie przyssane przedmioty obrabiany automatycznie obracają się z powrotem do pozycji poziomej i mogą być stale obrócone w tej pozycji. Pracownik jest odciążony od wagi przedmiotów obrabiany przez podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur, dzięki czemu może ergonomicznie realizować wymaganą częstotliwość obsługi.

Produkty

Odpowiedni system suwnic firmy Schmalz do każdego podciśnieniowego podnośnika do opakowań.

System modułowy firmy Schmalz umożliwia doskonałą integrację podciśnieniowego urządzenia do podnoszenia rur ze środowiskiem roboczym. Podciśnieniowy podnośnik do opakowań firmy Schmalz jest uzupełniony o system suwnic, który jest precyzyjnie adaptowany do danej aplikacji.

Produkty

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.