Schmalz

Equipo de elevación por vacío JumboFlex: lo bueno se convierte en ¡guau!

Más sencillo. Más eficiente. Más ergonómico. El JumboFlex, de eficacia probada, optimiza los procesos de manipulación gracias a sus inteligentes adaptaciones. Su mango se adapta perfectamente a la mano, independientemente de su tamaño. El nuevo diseño hace que el equipo de elevación por vacío sea de uso intuitivo y reduce significativamente el tiempo de formación de los nuevos trabajadores cualificados.

Gracias a su diseño ergonómico, el JumboFlex optimizado se adapta a las manos más diversas.

El equipo JumboFlex es desde hace muchos años la primera elección cuando se trata de mover piezas de hasta 50 kilogramos de peso. Con su ayuda, los empleados manipulan mercancías ergonómicamente y con un elevado número de ciclos. Schmalz demuestra ahora que lo bueno se puede optimizar con el rediseño del equipo de elevación por vacío. La nueva asa de manejo se adapta ahora aún mejor a los diferentes tamaños de mano, permitiendo un agarre tan seguro y sin fatiga de las manos pequeñas como de las grandes.

También son nuevos los dos botones de funcionamiento, que sustituyen al control de un solo botón. Controlan el movimiento ascendente y descendente en direcciones opuestas y son de uso intuitivo, lo que permite a los nuevos empleados trabajar de forma productiva con mayor rapidez y dirigir el tubo elevador con mayor precisión. En caso necesario, las cargas pueden detenerse en posición flotante a cualquier altura, lo que permite llevar a cabo otros pasos del proceso en la pieza que se está manipulando. Así, por ejemplo, se pueden colocar etiquetas o controlar piezas. De este modo, el JumboFlex contrarresta la fatiga de los empleados de forma aún más eficaz que antes.

Cambios de garra rápidos con gran variación de piezas para procesos sin interrupciones

Gracias al cambio de garra de doble velocidad, los empleados manipulan diferentes piezas sin interferir en los procesos de manipulación. El empleado sólo tiene que deslizar el efector final en el soporte con un movimiento de muñeca. Un sencillo mango de pinza para soltar la garra permite realizar cambios rápidos y evita que se suelte accidentalmente. Si la nueva garra no está correctamente acoplada, los empleados reciben una advertencia visual. Un mecanismo giratorio, que se acciona mediante un sencillo e intuitivo deslizador, permite girar la pieza que se está manipulando 360 grados o fijarla en incrementos de 90 grados.

Al configurar el JumboFlex, el usuario puede elegir entre diversas variantes. Por ejemplo, está disponible una función de basculación de la garra, que también puede aspirar la pieza lateralmente. Una pantalla opcional, que se controla mediante un teclado de membrana, informa al especialista sobre el peso de la mercancía, por ejemplo en el diseño Control de peso. De este modo, las empresas se ahorran pesajes adicionales, especialmente al realizar el picking en la superficie de expedición.

Con el JumboFlex, las empresas pueden ofrecer a sus empleados una herramienta de trabajo diseñada ergonómicamente que facilita el trabajo físico, reduce la fatiga y aumenta la eficiencia. Esto les permite posicionarse como empleadores atractivos y evitar que sus trabajadores y empleados cualificados abandonen la empresa.

Gracias al nuevo funcionamiento de dos botones, los especialistas controlan el movimiento de subida y bajada de forma intuitiva.

El mango de la pinza permite un cambio rápido de la garra y evita que se suelte accidentalmente.

Contacto con la prensa

El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.

schmalz@schmalz.es

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.