Schmalz

진공 튜브 리프터 점보플렉스: 좋은 상품이 와우가 되다!

더 간단합니다. 더 효율적입니다. 더 인체공학적인. 검증된 점보플렉스는 스마트 어댑터를 적용하여 핸들링 공정을 최적화합니다. 손잡이는 크기에 관계없이 손에 완벽하게 맞습니다. 재설계된 진공 튜브 리프터는 직관적으로 사용할 수 있으며 숙련된 신규 작업자의 트레이닝 시간을 크게 줄여줍니다.

최적화된 점보플렉스는 인체공학적인 설계 덕분에 다양한 손 모양에 적합합니다.

점보플렉스는 최대 50킬로그램의 작업물을 옮길 때 수년 동안 가장 먼저 선택되어 왔습니다. 이 장비의 도움으로 직원들은 인체공학적인 방식으로 높은 사이클 빈도로 상품을 핸들링합니다. 이제 슈말츠는 진공 튜브 리프터의 재설계를 통해 좋은 제품을 최적화할 수 있다는 것을 증명하고 있습니다. 새로운 제어 핸들은 이제 다양한 손 크기에 더욱 적합해져 작은 손도 큰 손처럼 안전하고 피로 없이 잡을 수 있습니다.

단일 버튼 제어를 대체하는 두 개의 작동 버튼도 새롭게 추가되었습니다. 상하 움직임을 반대 방향으로 제어하고 직관적으로 사용할 수 있어 신입 직원이 더욱 빠르게 생산적으로 작업하고 튜브 리프터를 더욱 정밀하게 제어할 수 있습니다. 요구 사항이 있는 경우 하중을 원하는 높이에서 떠 있는 상태로 정지시킬 수 있어 핸들링 중인 작업물에서 추가 공정 단계를 수행할 수 있습니다. 예를 들어 라벨을 쉽게 부착하거나 작업물을 확인할 수 있습니다. 따라서 점보플렉스는 이전보다 훨씬 더 효과적으로 직원의 피로를 덜어줍니다.

원활한 공정을 위한 높은 작업물 편차로 빠른 그리퍼 교체 가능

더블 그리퍼 교체 덕분에 직원들은 핸들링 공정을 방해하지 않고 다양한 작업물을 처리할 수 있습니다. 직원은 손목을 튕겨서 엔드 이펙터를 홀더에 간단히 밀어 넣을 수 있습니다. 그리퍼를 해제하기 위한 간단한 핀셋 손잡이 덕분에 매우 빠르게 교체할 수 있고 실수로 해제하는 것을 방지할 수 있습니다. 새 그리퍼가 제대로 결합되지 않으면 직원에게 시각적 경고가 표시됩니다. 간단하고 직관적인 슬라이더로 작동하는 회전 메커니즘을 통해 핸들링 중인 작업물을 360도 회전하거나 90도 단위로 고정할 수 있습니다.

점보플렉스 구성 시 사용자는 여러 변형과 회로 중에서 선택할 수 있습니다. 예를 들어 그리퍼에 회전 기능을 사용할 수 있으며, 측면에서도 작업물을 흡입할 수 있습니다. 호일 키패드를 통해 제어되는 선택 사항인 디스플레이는 예를 들어 중량 제어 버전에서 전문가에게 상품의 무게를 알려줍니다. 이를 통해 기업은 특히 배송 지역에서 피킹할 때 추가 계량 작업을 줄일 수 있습니다.

점보 플렉스를 통해 기업은 직원들에게 인체공학적으로 설계된 작업 툴을 제공하여 육체적 작업을 더 쉽게 하고 피로를 줄이며 효율성을 높일 수 있습니다. 이를 통해 매력적인 고용주로 자리매김하고 숙련된 근로자와 직원이 회사를 왼쪽으로 떠나는 것을 방지할 수 있습니다.

새로운 두 개의 버튼 작동 덕분에 전문가가 직관적으로 위아래 움직임을 제어할 수 있습니다.

핀셋 손잡이가 있어 그리퍼를 빠르게 교체할 수 있고 실수로 해제되는 것을 방지할 수 있습니다.

보도 자료

Schmalz 언론 팀은 귀하가 가질 수 있는 모든 질문에 기꺼이 답변해 드릴 것입니다.

schmalz@schmalz.co.kr

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.