Schmalz

Podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia JumboFlex: lepsze staje się wow!

Bardziej proste. Bardziej efektywne. Bardziej ergonomicznie. Wypróbowany i przetestowany JumboFlex optymalizuje procesy obsługi dzięki inteligentnym adaptacjom. Jego uchwyt idealnie leży w dłoni - niezależnie od jej rozmiaru. Przeprojektowanie sprawia, że podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur jest intuicyjne w obsłudze i znacznie skraca czas szkolenia nowych wykwalifikowanych pracowników.

Zoptymalizowany JumboFlex jest odpowiedni dla wielu różnych dłoni dzięki swojemu ergonomicznemu projektowi.

JumboFlex od wielu lat jest pierwszym wyborem, jeśli chodzi o przenoszenie przedmiotów obrabiany o wadze do 50 kilogramów. Z jego pomocą pracownicy obsługują towary ergonomicznie i z wysoką częstotliwością cyklu. Firma Schmalz udowadnia teraz, że dobre towary można zoptymalizować dzięki przeprojektowaniu podciśnieniowego urządzenia do podnoszenia i przenoszenia. Nowy uchwyt sterujący jest teraz jeszcze lepiej dostosowany do różnych rozmiarów dłoni, dzięki czemu małe dłonie mogą chwytać tak samo bezpiecznie i bez zmęczenia, jak większe.

Nowe są również dwa przyciski obsługi, które zastąpiły jednoprzyciskową kontrolę. Umożliwiają one kontrolę ruchu w górę i w dół w przeciwnych kierunkach i są intuicyjne w obsłudze, pozwalając nowym pracownikom na jeszcze szybszą i bardziej precyzyjną pracę i bezpośrednie sterowanie podnośnikiem podciśnieniowym. W razie wymogu można zatrzymać w pozycji pływającej na dowolnej wysokości, umożliwiając przeprowadzenie dalszych etapów procesu na obsługiwanym przedmiocie. Przykładowo, można łatwo przykleić etykiety lub sprawdzić obrabiany przedmiot. W ten sposób JumboFlex przeciwdziała zmęczeniu pracowników jeszcze skuteczniej niż dotychczas.

Szybka zmiana chwytaka przy dużej zmienności przedmiotu obrabiany dla płynnych procesów

Dzięki podwójnej prędkości zmiany chwytaka, pracownicy obsługują różne przedmioty obrabiane bez zakłócania procesów obsługi. Pracownik może po prostu wsunąć chwytak do uchwytu jednym ruchem nadgarstka. Prosty uchwyt pęsetowy do zwalniania chwytaka umożliwia naprawdę szybką zmianę chwytaka i zapobiega jego przypadkowemu odbezpieczeniu. Jeśli nowy chwytak nie jest prawidłowo zamocowany, pracownicy otrzymują ostrzeżenie wizualne. Mechanizm obrotowy, obsługiwany za pomocą prostego i intuicyjnego suwaka, umożliwia obrócenie obsługiwanego przedmiotu o 360 stopni lub zamocowanie go w odstępach co 90 stopni.

Konfigurując JumboFlex, użytkownicy mają do wyboru kilka wariantów. Dostępna jest na przykład funkcja obrotu chwytaka, który może pobrać przedmiot obrabiany również z boku. Opcjonalnie dostępny wyświetlacz, sterowany za pomocą klawiatury, informuje specjalistę o wadze towarów, na przykład w wersji Weight Control. Oszczędza to firmom dodatkowego ważenia, zwłaszcza podczas kompletacji w obszarze wysyłki.

Dzięki JumboFlex firmy mogą zaoferować swoim pracownikom ergonomicznie zaprojektowane narzędzie pracy, które ułatwia pracę fizyczną, zmniejsza zmęczenie i zwiększa sprawność. Dzięki temu mogą pozycjonować się jako atrakcyjni pracodawcy i zapobiegać odchodzeniu z firmy wykwalifikowanych pracowników i pracownic.

Dzięki nowej dwuprzyciskowej obsłudze specjaliści intuicyjnie kontrolują ruch w górę i w dół.

Obsługa pęsetą umożliwia naprawdę szybką zmianę chwytaka i zapobiega przypadkowemu wydaniu.

Kontakt dla prasy

Zespół prasowy firmy Schmalz z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania.

schmalz@schmalz.pl

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.