Schmalz

Vakumlu Kaldırıcı JumboFlex: iyi olur vay canına!

Daha basit. Daha verimli. Daha ergonomik. Denenmiş ve test edilmiş JumboFlex, akıllı uyarlamalar sayesinde kullanım süreçlerini optimize eder. Sapı, boyutu ne olursa olsun ele mükemmel şekilde oturur. Yeniden tasarım, vakumlu kaldırıcının kullanımını sezgisel hale getirir ve yeni vasıflı çalışanlar için eğitim süresini önemli ölçüde azaltır.

Optimize edilmiş JumboFlex, ergonomik tasarımı sayesinde birçok farklı el için uygundur.

JumboFlex, 50 kilograma kadar ağırlığa sahip iş parçalarının taşınması söz konusu olduğunda uzun yıllardır ilk tercih olmuştur. Çalışanlar onun yardımıyla ürünleri ergonomik bir şekilde ve yüksek bir döngü frekansıyla taşıyor. Schmalz şimdi vakumlu kaldırıcısının yeniden tasarlanmasıyla iyi şeylerin optimize edilebileceğini kanıtlıyor. Yeni kontrol kolu artık farklı el boyutlarına daha da uygun ve küçük ellerin de büyük eller kadar güvenli ve yorulmadan kavramasını sağlıyor.

İki çalıştırma düğmesi de yenidir ve tek düğmeli kontrolün yerini almıştır. Yukarı ve aşağı hareketi zıt yönlerde kontrol eden ve kullanımı sezgisel olan bu düğmeler, yeni çalışanların daha da hızlı bir şekilde verimli çalışmasına ve vakumlu kaldırıcıyı daha da hassas bir şekilde yönlendirmesine olanak tanır. Gerekirse, yükler herhangi bir yükseklikte yüzer pozisyonda durma noktasına getirilebilir ve böylece işlenen iş parçası üzerinde daha fazla işlem adımı gerçekleştirilebilir. Örneğin, etiketler kolayca uygulanabilir veya iş parçaları kontrol edilebilir. JumboFlex böylece çalışanların yorgunluğunu eskisinden çok daha etkili bir şekilde önler.

Sorunsuz prosesler için yüksek iş parçası varyansı ile hızlı tutucu değişimleri

Çift hızlı tutucu değişimi sayesinde çalışanlar, taşıma süreçlerine müdahale etmeden farklı iş parçalarını tutabilir. Çalışan bir bilek hareketiyle uç efektörü tutucunun içine kaydırabilir. Kavrayıcıyı serbest bırakmak için kullanılan basit bir cımbız kolu, gerçekten hızlı değişimler sağlar ve kazara serbest bırakmayı önler. Yeni tutucu düzgün şekilde takılmamışsa, çalışanlar görsel bir uyarı alır. Basit ve sezgisel bir sürgü aracılığıyla çalıştırılan döner mekanizma, işlenen parçanın 360 derece döndürülmesine veya 90 derecelik artışlarla sabitlenmesine olanak tanır.

JumboFlex'i yapılandırırken, kullanıcılar çeşitli varyantlar ve devreler arasında seçim yapabilirler. Örneğin, iş parçasını yandan da emebilen kavrayıcı için bir döndürme işlevi mevcuttur. Folyo tuş takımı ile kontrol edilen opsiyonel bir ekran, örneğin Weight Control versiyonunda, uzmanı malların ağırlığı hakkında bilgilendirir. Bu, özellikle sevkiyat alanında toplama yaparken şirketleri ek tartımdan kurtarır.

JumboFlex ile şirketler çalışanlarına fiziksel çalışmayı kolaylaştıran, yorgunluğu azaltan ve verimliliği artıran ergonomik olarak tasarlanmış bir çalışma aracı sunabilir. Bu sayede kendilerini cazip işverenler olarak konumlandırabilir ve kalifiye çalışanlarının şirketten ayrılmasını önleyebilirler.

Yeni iki düğmeli kullanım sayesinde uzmanlar yukarı ve aşağı hareketi sezgisel olarak kontrol eder.

Tutucu kolu, tutucunun gerçekten hızlı bir şekilde değiştirilmesini sağlar ve yanlışlıkla serbest kalmasını önler.

Basın iletişim

Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.

schmalz@schmalz.com.tr

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.