Schmalz

Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex: ancora più wow!

Più semplice. Più efficiente. Più ergonomico. Il nostro famoso JumboFlex ottimizza i processi di movimentazione grazie ad adattamenti intelligenti. La sua nuova maniglia si adatta perfettamente alla mano. Il nuovo design rende il sollevatore tubo a vuoto intuitivo da usare e riduce significativamente il tempo di formazione per i nuovi lavoratori specializzati.

Il JumboFlex ottimizzato è adatto a mani di dimensioni diverse grazie al suo design ergonomico.

Il JumboFlex è da molti anni la prima scelta per la movimentazione di pezzi fino a 50 kg Con il suo utilizzo, gli operatori possono movimentare i carichi in modo ergonomico e con un'elevata frequenza di cicli. Con il redesign del sollevatore tubo a vuoto, Schmalz dimostra che anche un prodotto già collaudato può essere ulteriormente migliorato. La nuova impugnatura di comando si adatta ancora meglio a diverse dimensione della mano, permettendo una presa sicura e senza affaticamanto sia per la meni più piccole che per quelle più grandi.

Anche i due nuovi pulsanti rappresentano una novità, sostituendo il precedente comando a singolo pulsante. Essi controllano il movimento verso l'alto e verso il basso in direzioni opposte e sono intuitivi da utilizzare, consentendo ai nuovi operatori di lavorare in modo produttivo fin da subito e di manovrare il sollevatore tubo a vuoto con maggiore precisione. Se necessario, i carichi possono essere arrestati in posizione flottante a qualsiasi altezza, permettendo così di eseguire ulteriori operazioni sul pezzo in lavorazione, come ad esempio l'applicazione di etichette o il controllo visivo. Il JumboFlex contribuisce quindi a ridurre l'affaticamento degli operatori in modo ancora più efficae rispetto al passato.

Cambi rapidi di presa con elevata varianza del pezzo per processi senza soluzione di continuità

Grazie al cambio di pinza a doppia velocità, gli operatori  possono gestire pezzi diversi senza interferire con i processi di movimentazione. L'operatore può semplicemente far scivolare il nuovo gripper di presa nel supporto con un semplice movimento del polso. Una semplice impugnatura a pinzetta per il rilascio della pinza di presa consente cambi davvero rapidi e impedisce il distacco accidentale. Se la nuova pinza di presa non è correttamente inserita, l'operatore riceve un avviso visivo. Un meccanismo di rotazione, operato tramite un cursore semplice e intuitivo, consente di rotare di 90° il pezzo da manipolare o di fissarlo con incrementi di 90°.

Nella configurazione del JumboFlex, l'utente può scegliere tra diverse varianti e configurazioni. Ad esempio, è disponibile una funzione di rotazione della pinza di presa, che permette di aspirare il pezzo anche lateralmente. Un display opzionale, controllato da una tastiera a membrana, fornisce informazioni sul peso delle merci, ad esempio nella versione "Weight Control". Questo consente alle aziende di evitare pesature aggiuntive, soprattutto durante la preparazione degli ordini nell'area di spedizione.

Con il JumboFlex, le aziende possono offrire ai propri dipendenti uno strumento di lavoro dal design ergonomico che facilita il lavoro fisico, riduce l'affaticamento e aumenta il rendimento. Questo permette loro di posizionarsi come datori di lavoro attrattivi e di prevenire la perdita di dipendenti qualificati.

Grazie al nuovo funzionamento a due pulsanti, gli operatori controllano il movimento di salita e discesa in modo intuitivo.

La pinzetta sulla maniglia consente un cambio rapido della pinza di presa e impedisce il distacco accidentale.

Contatto con la stampa

Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.