Schmalz

Tube levage par vide JumboFlex : le bon devient le wow !

Plus simple. Plus efficace. Plus ergonomique. Le JumboFlex, qui a fait ses preuves, optimise les procédés de manipulation grâce à des adaptateurs intelligents. Sa poignée tient parfaitement dans la main - quelle que soit sa taille. La nouvelle conception rend le tube de levage par vide intuitif à utiliser et réduit considérablement le temps de formation pour les nouveaux travailleurs qualifiés.

Grâce à sa construction ergonomique, le JumboFlex optimisé convient à de nombreuses mains différentes.

Le JumboFlex est depuis de nombreuses années le premier choix lorsqu'il s'agit de déplacer des pièces pesant jusqu'à 50 kilogrammes. Grâce à lui, les employés manipulent les marchandises de manière ergonomique et avec une cadence élevée. Schmalz prouve aujourd'hui qu'il est possible d'optimiser les marchandises en modifiant la conception du tube levage par vide. La nouvelle poignée de commande est encore mieux adaptée aux différentes tailles de mains, ce qui permet aux petites mains de manipuler l'appareil de manière aussi fiable et sans fatigue que les grandes.

Les deux boutons de fonctionnement sont également nouveaux et remplacent la commande à bouton unique. Ils commandent le mouvement de montée et de descente dans des directions opposées et leur utilisation est intuitive, ce qui permet aux nouveaux employés de travailler de manière productive encore plus rapidement et de diriger le tube de levage avec encore plus de précision. En cas d'exigence, les charges peuvent être conservées en position flottante à n'importe quelle hauteur, ce qui permet d'effectuer d'autres étapes du procédé sur la pièce manipulée. Par exemple, il est facile d'apposer des étiquettes ou de contrôler des pièces. Le JumboFlex permet ainsi de lutter encore plus efficacement contre la fatigue des employés.

Remplacement rapide des préhenseurs avec une grande variabilité des pièces pour des procédés sans faille

Grâce au remplacement de la ventouse à double vitesse, les employés manipulent différentes pièces sans interférer avec les procédés de manipulation. Il suffit à l'employé de faire glisser l'effecteur dans le support d'un simple mouvement du poignet. Une simple poignée de pince pour libérer le préhenseur permet des changements très rapides et évite de le desserrer accidentellement. Si le nouveau préhenseur n'est pas correctement engagé, les employés reçoivent un avertissement visuel. Un mécanisme de pivotement, fonctionnant à l'aide d'un curseur simple et intuitif, permet de faire pivoter la pièce manipulée à 360° ou de la fixer par incréments de 90°.

Lors de la configuration du JumboFlex, les utilisateurs peuvent conserver plusieurs variantes et équipements. Par exemple, une fonction basculement est livrable pour le préhenseur, qui peut également aspirer la pièce par le côté. Un écran en option, commandé par un clavier à membrane, informe le spécialiste du poids des marchandises, par exemple dans le modèle Weight Control. Cela permet aux entreprises d'éviter des pesées supplémentaires, notamment lors de la préparation des commandes dans la surface d'expédition.

Avec le JumboFlex, les entreprises conservent pour leurs employés un outil de construction ergonomique qui facilite le travail physique, réduit la fatigue et augmente le rendement. Elles peuvent ainsi se positionner comme des employeurs attractifs et éviter que leurs travailleurs qualifiés et leurs employés ne quittent l'entreprise.

Grâce au nouveau fonctionnement à deux boutons, les spécialistes commandent le mouvement de montée et de descente de manière intuitive.

La manipulation de la pince permet un changement rapide du préhenseur et évite de le desserrer accidentellement.

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier