Schmalz

VacuMaster Charge: ergonomía sin toma de corriente

¿Cómo puede aumentarse aún más la flexibilidad del elevador por vacío VacuMaster? El experto en vacío Schmalz tiene una respuesta sencilla a esta pregunta: con una batería recargable. De este modo, los profesionales pueden trabajar ergonómicamente sin red eléctrica.

Independiente de una conexión de potencia, VacuMaster Charge transporta piezas de hasta 750 kilogramos de peso.

VacuMaster se ha convertido en una herramienta indispensable en el funcionamiento de la carpintería metálica y de madera. Gracias a sus numerosas variantes de equipamiento, el elevador por vacío se adapta a todas las exigencias. Transporta piezas difíciles de manejar, como chapas o tableros de madera. Con el nuevo VacuMaster Charge, los trabajadores cualificados ahora también manejan cargas independientemente de una conexión de potencia. Esto aumenta la flexibilidad, ya que sólo se necesita un puente grúa, pero no una conexión a la fuente de alimentación. Otra ventaja: una vez terminado el trabajo, el dispositivo de elevación se deposita rápidamente y el sistema de grúa queda listo para otros servicios.

VacuMaster Charge tiene una batería que proporciona potencia suficiente para un turno de ocho horas en funcionamiento normal. Los turnos más largos no son un problema con una batería intercambiable opcional: Esto permite a los empleados utilizar el dispositivo elevador sin fin durante varios turnos. La unidad de almacenamiento de potencia suministra energía a cuatro bombas de membrana. Los usuarios tienen a su disposición una capacidad de aspiración de ocho metros cúbicos por hora y un vacío de -850 milibares. El sistema de control inteligente desconecta las cuatro bombas cuando el nivel de vacío es seguro y garantiza así un bajo consumo de energía y una larga vida útil de las baterías.

Desarrollada en el modelo estándar para el transporte horizontal de piezas sin ventosas, los especialistas también manipulan con seguridad chapas corrugadas con placas de ventosa especiales. El VacuMaster Charge puede handling cargas de hasta 750 kilogramos. El sistema modular permite adaptar el dispositivo elevador alimentado por batería a las exigencias individuales, como ocurre con todos los modelos de la familia de productos.

Contacto con la prensa

El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.

schmalz@schmalz.es

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta