Schmalz

VacuMaster Charge: ergonomico senza presa di corrente

Come si può aumentare ulteriormente la flessibilità del dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster? L'esperto di vuoto Schmalz ha una risposta semplice a questa domanda: con una batteria ricaricabile. Questo permette ai professionisti di lavorare in modo ergonomico senza l'ausilio della prestazione di rete.

Indipendentemente dal collegamento elettrico, il VacuMaster Charge trasporta pezzi fino a 750 kg di peso.

Il VacuMaster è diventato un utensile indispensabile nei funzionamenti del metallo e del legno. Grazie alle numerose varianti di equipaggiamento, il dispositivo di sollevamento a vuoto si adatta a tutte le esigenze. Trasporta pezzi ingombranti come fogli di lamiera o pannelli (di legno). Con il nuovo VacuMaster Charge, gli operai qualificati possono ora handling carichi indipendentemente dal collegamento elettrico. Ciò aumenta la flessibilità, in quanto è richiesto solo un gru a ponte, ma non un attacco al collegamento elettrico. Un altro vantaggio: al termine del lavoro, il sistema di sollevamento viene rapidamente rimesso a terra e il sistema gru è pronto per altri servizi.

Il VacuMaster Charge è dotato di una batteria che fornisce prestazioni sufficienti per un turno di otto ore in funzionamento normale. I turni più lunghi non sono un problema grazie alla batteria sostituibile opzionale: Ciò consente ai dipendenti di utilizzare il dispositivo di sollevamento in modo continuo per più turni. L'unità di stoccaggio dell'energia alimenta quattro pompe a membrana. Gli utenti hanno a disposizione una capacità di aspirazione di otto metri cubi all'ora e un vuoto di -850 millibar. Il dispositivo di controllo intelligente interrompe le quattro pompe quando il livello di vuoto è sicuro e garantisce così un basso consumo di energia e una lunga durata della batteria.

Sviluppato nella versione standard per il trasporto orizzontale di pezzi a tenuta di aspirazione, gli specialisti possono anche gestire in modo sicuro le lamiere scanalate con speciali piastre di aspirazione. Il VacuMaster Charge è in grado di gestire carichi fino a 750 kg. Il sistema modulare consente agli utenti di adattare il dispositivo di sollevamento a batteria alle esigenze individuali, come nel caso di tutti i modelli della famiglia di prodotti.

Contatto con la stampa

Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello