VacuMaster Charge: elektrik prizi olmadan ergonomi
VacuMaster Charge, güç kaynağından bağımsız olarak 750 kilograma kadar ağırlığa sahip iş parçalarını taşır.
VacuMaster, metal ve ahşap işleme operasyonlarında vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. Birçok ekipman çeşidi sayesinde vakumlu kaldırma cihazı tüm gereksinimlere uyum sağlar. Sac veya ahşap levhalar gibi hantal iş parçalarını taşır. Yeni VacuMaster Charge ile kalifiye işçiler artık yükleri güç kaynağından bağımsız olarak da taşıyabiliyor. Bu esnekliği artırır, çünkü yalnızca bir tavan vinci gereklidir, ancak güç kaynağına bağlantı gerekmez. Bir başka avantaj: iş bittikten sonra, kaldırma yardımcısı hızla indirilir ve vinç sistemi diğer hizmetler için hazır hale gelir.
VacuMaster Charge, normal çalışmada sekiz saatlik bir vardiya için yeterli güç sağlayan bir aküye sahiptir. İsteğe bağlı değiştirilebilir bir akü ile daha uzun vardiyalar sorun olmaz: Bu, çalışanların kaldırma cihazını birkaç vardiya boyunca sürekli olarak kullanmasına olanak tanır. Güç depolama ünitesi dört diyaframlı pompaya enerji sağlar. Kullanıcılar saatte sekiz metreküplük bir emme hızına ve -850 milibarlık bir vakuma sahiptir. Akıllı kontrol sistemi, vakum seviyesi güvenli olduğunda dört pompayı kapatır ve böylece düşük enerji tüketimi ve uzun pil ömrünü garanti eder.
Standart versiyonda emiş gücü yüksek iş parçalarının yatay taşınması için geliştirilen uzmanlar, özel emiş plakaları ile elmas plakaları da güvenle taşır. VacuMaster Charge 750 kilograma kadar yükleri taşıyabilir. Modüler sistem, ürün ailesindeki tüm modellerde olduğu gibi kullanıcıların akülü kaldırma cihazını bireysel gereksinimlere uyarlamasına olanak tanır.
Basın iletişim
Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.