Schmalz

Manipulación manual • Tubos elevadores por vacío JumboFlex

Elevador de tubo de vacío JumboFlex con ventosa doble para la manipulación de cartones

El llenado de botellas de aceite se realiza mediante una instalación de llenado. Tras este proceso se colocan grupos de seis botellas en cajas de cartón. Mediante una cinta de rodillos, las cajas de cartón, de más de 20 kg de peso, llegan al lugar de preparación de expediciones. Antes se levantaban estas pesadas cajas de cartón de la cinta de rodillos a mano, con el esfuerzo correspondiente. Por ello, la empresa se decidió por el uso del tubo de elevación por vacío JumboFlex 35 de Schmalz.

El elevador de tubo de vacío JumboFlex 35 se distingue por su manejo sencillo y ergonómico, que se puede realizar con una sola mano. Con el elevador de tubo, las cajas de cartón se pueden colocar rápidamente y sin esfuerzo en los palets. La ventosa doble instalada en el elevador de tubo puede levantar también sin esfuerzo cajas de cartón encoladas, precintadas y abiertas. El elevador de tubo de vacío JumboFlex se distingue por su continua disponibilidad para el funcionamiento gracias a la fiabilidad de su sistema.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta