Schmalz

Manipulación automatizada • Solar • Ristras de células • Garras de vacío SSP

La ventosa para strings SSG es adecuada para la manipulación cuidadosa de strings. La ventosa está dotada de ventosas de fuelle. Se pueden compensar las irregularidades de Tab Wires.

La ventosa para strings SSG-A está dotada de ventosas de fuelle que se adaptan perfectamente a la pieza. El reducido diámetro interior de las ventosas evita que se produzca absorción y con ello posibles deformaciones. El labio sellador largo hermetiza de forma segura también sobre pequeñas irregularidades, por ejemplo, sobre Tab Wires. Las ventosas están fabricadas del material especial HT1 y no dejan huellas sobre las piezas.

La alta capacidad de aspiración de la ventosa para strings es suficiente para una manipulación segura aun con ocupación parcial y fugas. El reducido peso propio del sistema de ventosas garantiza una manipulación segura,rápida y precisa de los strings.

Gracias a la generación de vacío integrada no se precisa colocación de tubos flexibles a la ventosa. Con ayuda de un adaptador de brida se puede conectar la ventosa para strings SSG-A a todos los tipos de robot convencionales.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta