Schmalz

Técnica de fijación por vacío para la industria de compuestos de fibra

Los plásticos reforzados con fibras se refuerzan principalmente mediante fibras de vidrio o de carbón embebidas en este. Los plásticos reforzados con fibras de carbón (PRFC) se distinguen por su relación aún mejor entre resistencia y peso. Este material se usa principalmente en los sectores del automóvil, aeronáutica y energía eólica, pero también tiene aplicaciones en la elaboración de artículos deportivos, en la industria de la construcción, y en otras áreas.

En los últimos pasos de mecanización, la pieza recibe su contorno final. Para el mecanizado en centros de mecanizado CNC o con separadores de agua, las piezas deben fijarse de manera segura. El mecanizado de las denominadas superficies de conformado libre supone, así, un mayor trabajo y, con ello, nuevos desafíos, sobre todo en lo que se refiere a técnica de fijación.

Consultas de productos
Requisitos

Exigencias a la técnica de vacío

Sujeción de las piezas durante el mecanizado final de los componentes de materiales compuestos

  • En los últimos pasos del mecanizado, se da a la pieza su contorno final, por ejemplo, recortando y perforando agujeros. Las piezas se fijan de forma segura para el mecanizado en los centros de mecanizado CNC

  • La sujeción con vacío se utiliza, por ejemplo, en los procesos de unión y conexión (encolado, soldadura, soldadura, etc.) en la construcción de carrocerías, en la industria aeroespacial y en todos los sectores en los que hay que sujetar o fijar superficies 3D de forma libre

  • Adecuado para piezas rígidas - ajustable en los ejes z, A y C (manual)

Precisión posicional y fiabilidad del proceso

  • Un requisito absoluto para el funcionamiento de los procesos de CFRP son los sistemas de agarre y sujeción que funcionan con precisión posicional para manipular y fijar componentes tridimensionales en procesos de producción manuales o automatizados

  • Las superficies de forma libre son, en consecuencia, más complejas de mecanizar y plantean nuevos retos, especialmente para la tecnología de sujeción

Configuración flexible de las líneas de producción con tiempos de inactividad mínimos

  • Flexibilización de las líneas de producción para reducir los tiempos de preparación. Reducción del tamaño de los lotes para un ajuste más preciso de la cantidad de producción a la demanda

  • La flexibilidad del dispositivo de sujeción para lotes pequeños con diferentes contornos es de gran importancia

  • Adecuado para muchos tipos de mesas de sujeción comunes

Automatización de la sujeción de las piezas

  • El mapeo controlado por software de superficies de forma libre en 3D a través de una superficie de referencia en 2D crea la base para los procesos de configuración automatizados de los sistemas de sujeción y fijación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.