Schmalz

Industria farmacéutica

Ejemplo

Aplicación

  • Herramienta End-of-Arm en una línea de producción plenamente automatizada de la industria farmacéutica

Tarea

  • Mantenimiento preventivo y búsqueda de fallos sencilla en áreas de difícil acceso
  • Acceso fácil a datos de servicio, p. ej., mediante NFC a través del smartphone

Solución

Con el vacuestato/presostato VSi, Schmalz ofrece una solución para líneas de producción plenamente automatizadas con herramientas complejas y de difícil acceso. Los interruptores electrónicos están diseñados de forma modular, se integran fácilmente en los sistemas de automatización y se pueden ver en todo el proceso gracias a una novedosa técnica de comunicación. Con el VSi, en caso de tareas de mantenimiento y búsquedas de fallos, Schmalz ofrece un gran avance:

  • Datos de dispositivos y procesos a tiempo real, ya que el interruptor mide directamente en el proceso y comunica vía IO-Link con todos los controles
  • Los datos de dispositivos y procesos se pueden leer y parametrizar mediante NFC en el smartphone
  • El nivel actual de vacío o presión puede verse en la pantalla y en el indicador de estado (LED)

Beneficios para el cliente

Procedimientos de mantenimiento Sin VSi
[minutos]
Con VSi
[minutos]
Ventajas que ofrece el VSi
Identificación de fuentes y causas de los fallos, así como medidas para su solución 10 1 El VSi puede evitar una parada: las mediciones directas en el vacuestato, el control mediante IO-Link o el smartphone mediante NFC proporcionan datos en tiempo real. La aplicación ofrece medidas para la solución.
Identificación de un producto defectuoso mediante mensajes de estado y localización específica para el usuario 10 1 El estado actual del interruptor, el lugar de montaje y de almacenamiento o incluso la fecha de montaje pueden consultarse mediante diferentes parámetros IO-Link
Realización de ajustes 5 1 Manual de instrucciones accesible mediante NFC, copia de valores de ajuste, directamente desde el interruptor, mediante NFC o control vía IO-Link
Medición de fugas, monitorización de energía y mantenimiento preventivo - ✓  
       
Suma 25 3

Potencial de ahorro en una máquina de llenado en la industria farmacéutica

El usuario puede recibir/emitir datos importantes del proceso y del dispositivo en tiempo real a través del control; fácil acceso a los datos de servicio y una visualización móvil de las descripciones de fallo detalladas. Solamente gracias a la reducción de los tiempos de inactividad y a la minimización de los tiempos de mantenimiento en 22 minutos al día de media, es posible alcanzar en el ejemplo anterior un ahorro anual de hasta 30.000 euros.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta