Schmalz

Manuaalinen käsittely • Puu • Puupaneelit • JumboErgo tyhjiöputkinostin

Tyhjiöputken nostin JumboErgo reunanauhakoneen lastaamiseen ja purkamiseen

Kahden työntekijän oli lastattava viilutetut puulevyt reunanauhakoneeseen jatkokäsittelyä varten.Vähentääkseen työntekijöiden fyysistä ja terveydellistä rasitusta yritys päätti hankkia tyhjiökäsittelyjärjestelmän Schmalzilta.

Tyhjiöputken nostin JumboErgo 85 yhdessä Schmalzin pylväsnosturin SK kanssa täyttää kaikki yrityksen vaatimukset. Putkenostin voi nostaa ja laskea jopa 85 kg:n kuormia vaivattomasti, ja se on ihanteellinen viilutettujen puulevyjen usein tapahtuvaan käsittelyyn. Nostojärjestelmän avulla seisokkiajat ja henkilöstökustannukset ovat vähentyneet merkittävästi ja tuotantoprosessi on optimoitu. Putkenostimella, jossa on kaksinkertainen imutyyny DG, voidaan kuljettaa viilutettuja puulevyjä vahingoittumatta. Kaksi poikkipalkkiin asennettua imutyynyä ovat portaattomasti säädettävissä. Nostoprosessi toteutetaan yksinomaan alipaineella. Tämän tuottaa SBL-tyyppinen puhallin. SK-pylväsnosturi on suunniteltu 85 kg:n kuormalle, ja sen puomin pituus on 6000 mm. Koska kääntökulma on jopa noin 270°, katetaan suuri työalue.

Näytä lisää
Tuotekysely

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin