Schmalz

Manipolazione manuale • Legno • Pannelli di legno • Sollevatori tubo a vuoto JumboErgo

Tubo di sollevamento a vuoto JumboErgo per il carico e lo scarico di una incollatrice di bordi

JumboErgo nella movimentazione di legno Due collaboratori dovevano caricare i pannelli di legno impiallacciati per l'ulteriore lavorazione su una incollatrice di bordi, per ridurre il carico fisico e salutare dei collaboratori l'azienda decide di acquistare un sistema di movimentazione con il vuoto della Schmalz.

Il tubo di sollevamento a vuoto JumboErgo 85 in abbinamento con la gru girevole a colonna SK di Schmalz soddisfa tutte le esigenze dell'azienda. Il tubo di sollevamento può sollevare ed abbassare carichi fino a 85 kg senza problemi, quindi è ideale per la frequente movimentazione dei pannelli di legno impiallacciati. Con il sistema di sollevamento sono stati ridotti notevolmente i tempi di inattività e le spese per il personale ottimizzando contemporaneamente il processo di produzione. Equipaggiato con una ventosa doppia DG il tubo di sollevamento può trasportare, senza alcun danneggiamento, i pannelli di legno impiallacciati. Entrambe le ventose, montate in una traversa, sono regolabili in modo continuo. Il processo di sollevamento viene realizzato esclusivamente con il vuoto. Questo viene generato mediante una soffiante del tipo SBL. La gru girevole a colonna SK è dimensionata per una portata di 85 kg e ha uno sbraccio di 6000 mm. Mediante l'angolo di rotazione di fino a ca. 270° viene coperto un ampio campo di lavoro.

Mostra di più
Inchiesta sul prodotto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello